This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:用于签名传输的 EDS 文件

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548194/am2434-eds-file-for-signature-transfer

器件型号:AM2434


工具/软件:

尊敬的团队:  

我想将 EDS 文件从 TI 签名转移到 公司签名、但未能成功。 针对 EtherNet/IP 协议配置 EDS 文件时、需要获得 TI 团队指导。  

-谢谢  

Yash Mehta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yash:

    要编辑 EDS 文件、您可以使用 ODVA 提供的 EZ-EDS 工具。 您目前正在使用此工具吗? 如果是、您会遇到哪些具体问题?

    当您提到“特征“时、 您是否指修改供应商特定的信息、例如供应商 ID、供应商名称、图标、产品代码等?

    此致、
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pourya:  

    您推荐的工具是我们使用的工具。 在我们更改供应商 ID 图标产品代码后、保持所有其他设置不变。 生成的 EDS 文件不显示除 Sint 之外的任何数据类型、这是一个问题。 第二次、 当我在 Studio 5000 软件中导入 EDS 后、EDS 文件在将其连接到网络时无法识别设备树中配置的 AM2434  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yash:

    您是否也更新了代码以反映新标识、包括供应商 ID、产品代码和其他相关详细信息?

    为了便于参考、您可以查看通用器件示例、特别是generic_device_cfg.c包含该GENERIC_DEVICE_CFG_applyIdentity函数的文件。 此函数用于配置器件的 Identity。

    必须确保 EDS 文件和设备的 Identity 对象一致、因为两者之间的任何不匹配都会阻止建立连接。
    除此之外、您还可以使用 ODVA 的 CT21 工具检查 EDS 文件是否存在文件本身的潜在错误。 (通过使用 CT21 并创建 SOC 文件,您还可以运行符合性测试以确保您的器件符合标准)
     您可以在此处看到 EDS 检查器的屏幕截图:
      

    此致、
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Pourya、这似乎对我们有帮助。