This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1117:关于 EEPROM 仿真。

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548714/mspm0l1117-regarding-eeprom-emulation

器件型号:MSPM0L1117


工具/软件:

尊敬的专家:

您能为我们提供有关 EEPROM 仿真的建议吗?

我们的客户希望将用户数据存储到闪存中。 它们将使用 512 字节。

是否可以使用 512byte 作为 EEPROM 仿真?

客户应该有效使用哪种 EEPROM 类型?

您的建议对我们非常有帮助。

此致、

ITO

(89b606e7-d768-4d7b-922f-e8a16b99f9cb)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito

    这是 有关 mspm0 EEPROM 仿真的用户指南。 “EEPROM 仿真 A 型解决方案适用于用户应用程序需要存储大量数据块的情况。“

    EEPROM 仿真 A 型解决方案下面所示、256byte 是 最多一条记录。 有关更多详细信息、请参阅文档。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    客户可以 使用多个记录吗?

    这是否意味着客户可以完全使用 512 字节?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    根据您的问题:

    客户是否可以 使用多条记录?

    是的。

    是否可以使用 512 字节作为 EEPROM 仿真?

    是的。  

    以及客户应有效使用哪种 EEPROM 类型?

    以下是 MSPM0 EEPROM 仿真库概述中两种不同类型的说明

     

    这取决于客户的使用场景、A 类和 B 类都可以用于 512Byte 仿真 EEPROM、但实现机制和所需的闪存大小不同。 有关更多详细信息、请参阅相应的用户指南。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    非常感谢。

    我知道客户可以使用 512字节 作为 EEPROM 仿真。

    此致、

    ITO