This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:确定启动时间

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1547142/tms570lc4357-finding-the-startup-time

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:

您好、  

我已经在 HalcoGen 中初始化了用于 16MHz 振荡器频率的外设、并为 300MHz 设置了 PLL。 并在链接器 cmd 文件中将入口点设置为 c_init 并使用 PMU 寄存器、捕获了从复位(链接器中的入口点)到 main () 条目的执行周期。 我得到的启动时间约为 500 微秒。 这个时间是否合理? 我缺少什么吗?

我的目标是在完成基本初始化后检查处理器的启动时间。

谢谢、

Nishitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nishitha:

    对延迟的回复表示歉意!

    从复位到主复位、这似乎是合理的延迟。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish