This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:在 CCS Theia 下->SYSCFG ->Preferences &Actions ->LOCKPinMux 不显示为"stick"。

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548691/lp-mspm0l1306-under-ccs-theia---syscfg---preferences-actions---lockpinmux-does-not-appear-to-stick

器件型号:LP-MSPM0L1306


工具/软件:

我需要验证 syscfg 是否锁定我的 IO。  按钮不能正常工作、或粘住突出显示锁定的位置。  是否存在阻止我成功锁定的因素? 如果是这样、我会很高兴收到警报、以便我能够解决问题。

感谢您的帮助、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、当前设计中存在“没有问题“。   

    版本:20.2.0.12__1.8.0

    默认 VS Code API:1.96.0

    VS 代码兼容性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    我很抱歉,我没有得到你的意思。 请提供更多详细信息。

    此致、

    Janz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    syscfg 最右边的面板

    然后

    向下滚动至首选项和操作...

      它是按钮锁定 PinMux

    然后尝试锁定 IO 配置。  该按钮不会保持突出显示或保持突出显示、以指示 IO 配置已锁定。  也不会通过保持突出显示来表明我已锁定 IO。  我不确定锁的代码会在哪里生成、也不应该在哪里生成。  我想验证 IO 是否锁定、以便下次启动  

    我尝试刷新处理器、但 IO 配置似乎也没有因为这项工作而“粘滞/停留“。

    任何提示、建议或“这种方式不起作用“都会有所帮助。  但是、我需要锁定 IO 配置、也许有人可以建议如何做到这一点?

    谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    我想我知道您的要求。 如果您想确保在 MCU 下次启动时不会更改 IO 配置、实际上、在将代码下载到 MCU 后、所有 IO 配置都将下载到闪存中、下次启动 MCU 时、必须以相同的 IO 配置运行。 我认为您不需要使用此按钮、实际上、很少有客户选择使用此按钮、

    此致、

    Janz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢信心建设者 Janz。  

    已重新配置 LP 以由目标主机供电、并按预期工作。 新信仰。  

    我刚刚从设置 syscfg 的角度出发。 一切都好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Roger