Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-AM243工具/软件:
LP-AM243 上的 ePWM 端口可以实现的最低频率是多少。 我无法获得低于 620Hz 的频率。 即使我在给定的示例中将频率设置为 50Hz、也会生成占空比正确但频率错误的 PEM 波。 如何在 ePWM 端口上实现 50Hz?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Chandra、这是我们 MCU+SDK ePWM 驱动器中的一个已知问题
此处介绍了一种权变措施: (+) ePWM-AM243X:低频下 MCU-PLUS-SDK 不准确? -基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛 、这可能对您的用例很有用。 主要思路是修改 比例因子
谢谢您、
Paula