This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM243X-AM243X:MCU-PLUS-SDK 上 M4 和 R5 内核之间的内核间通信设置 — 防火墙和时序限制问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1550317/mcu-plus-sdk-am243x-inter-core-communication-setup-between-m4-and-r5-cores-on-am2434---firewall-and-timing-limitation-issues

器件型号:AM243X - MCU-PLUS-SDK
主题:AM2434 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的社区:

我正在寻求有关在 AM2434 SoC 上 M4 和 R5 内核之间设置共享存储器通信的说明。

当前设置:

  • 平台:AM2434
  • 目标:在 MSRAM 中分配可由 R5_0_0 和 M4 内核访问的共享存储器
  • 访问要求:
    • R5_0_0 内核:只读访问
    • M4 内核:读取/写入访问
  • 安全性:用于强制执行这些访问权限的防火墙规则

遇到的问题:  在实施过程中、我发现如果 M4 内核在 R5 内核完成其内存初始化之前尝试访问共享内存、则会产生硬故障。 目前、我必须添加延迟或等待 R5 通知来避免此故障。

问题:

  1. 什么特别阻止了在初始化完成之前对 R5 分配的存储器进行 M4 访问?
  2. 内核间存储器访问的默认防火墙配置是什么?
  3. 此方案的推荐同步机制是什么?
  4. 是否有选项为此特定场景实施自定义错误处理程序以防止硬故障?

感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr,几个问题/评论:

    • MPU 配置:请仔细检查您是否为两个内核 (R5F 和 M4F) 设置了一个共享区域、并且它是“非缓存“
    • 我们使用 IpcNotify_syncall() API 来等待所有 CPU 准备就绪。 想知道您的项目中是否有类似的内容。 作为参考、IPC Notify API AM243x MCU+ SDK:用于 IPC Notify 的 API
    • 如果您不能以我们的 IPC Notify 示例作为基准开始使用、该怎么办?  AM243x MCU+ SDK:IPC Notify Echo
      • 然后、您可以查看 MPU 区域的定义方式、这可能是内核同步的基准、并在准备好读取数据时相互通知(在共享存储器的情况下)

    我正在与一位同事 ping 通、以了解有关带防火墙的内核间内存配置的更多意见。  

    谢谢您、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢 您发送编修。

    小型集思广益 : 通常,当所有内核都运行时,IPC Notify 工作正常。 但是、在某些情况下、当在 M4 内核上运行的 MCU 域继续运行时、主域会经历复位。 由于这些域独立运行、这一刻会带来一个潜在问题:如果 M4 内核尝试访问由主域定义和管理的共享存储器、则可能会导致硬故障。

    我看到了几种可能的方法来处理这种情况、但我不确定哪种方法最好。 对于您如何应对这一挑战的任何建议或示例、我将不胜感激。

    1. 在每个 M4 请求之前等待 IPC 回波通知 : M4 可以等待来自 R5 内核的回显通知,然后再继续。 这种方法在理论上是可行的、但实际上无法使用、因为可能会引入不可接受的延迟。
    2. 将通知重置为 M4 :实施一种机制,以便在 R5 内核发生复位时通知 M4 内核。 但是、如果器件在复位通知机制可以响应之前遇到严重故障、这可能不可靠。
    3. 用于存储器访问的自定义错误处理程序 :  为 M4 访问某些内存区域时触发的异常开发自定义错误处理程序。 由于硬故障是由 Cortex M4 内核处理的、我不确定这样做是否可行、因此在这个级别实现此类处理程序的经验有限。

    理想情况下、具有与 RAM 一样快的存储器类型、无论主域的复位或初始化状态如何、都能保持可访问状态、并且在被 M4 访问时不会产生硬故障。 这种解决办法是否存在? 如果没有、是否有最佳实践或替代架构可以防止 M4 在访问该共享存储器时导致硬故障?

    如有任何建议、建议或参考相关文档、将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者是否可以分配共享存储器并在 M4 内核中对其进行保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、如果您尚未观看、请观看 AM243x MCU+ SDK:使用 Spinlock 的 IPC 共享内存互斥量 演示。 本演示使用 MSRAM 存储器上的 reginon 作为 IPC 共享存储器。  

    ipc_spinlock_sharedmem_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang\ipc_spinlock_sharedmem.c
    volatile uint32_t gUserSharedMem __attribute__((aligned(128), section(".bss.user_shared_mem")));
    ipc_spinlock_sharedmem_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang\Debug\syscfg\linker.cmd
        .bss.user_shared_mem (NOLOAD) : {
        } > USER_SHM_MEM    
    }
    
    
    MEMORY
    {
        R5F_VECS   : ORIGIN = 0x0 , LENGTH = 0x40 
        R5F_TCMA   : ORIGIN = 0x40 , LENGTH = 0x7FC0 
        R5F_TCMB0   : ORIGIN = 0x41010000 , LENGTH = 0x8000 
        NON_CACHE_MEM   : ORIGIN = 0x70060000 , LENGTH = 0x8000 
        MSRAM   : ORIGIN = 0x70080000 , LENGTH = 0x40000 
        USER_SHM_MEM   : ORIGIN = 0x701D0000 , LENGTH = 0x180 
        LOG_SHM_MEM   : ORIGIN = 0x701D0180 , LENGTH = 0x3E80 
        RTOS_NORTOS_IPC_SHM_MEM   : ORIGIN = 0x701D4000 , LENGTH = 0xC000 
        FLASH   : ORIGIN = 0x60100000 , LENGTH = 0x80000 
    
        /* For memory Regions not defined in this core but shared by other cores with the current core */
    
    
    }
    另外、也许您感兴趣的还有另一个 SafeIPC 演示、其中配置了防火墙以防止不必要的访问、并使用 CRC 进行数据完整性检查: AM243x MCU+ SDK:IPC SafeIPC Echo
    谢谢您、
    Paula