This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:环境温度范围文档

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548715/am263p4-q1-ambient-temperature-range-documentation

器件型号:AM263P4-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:对于 AM263P4AFONFZCZRQ1、我认为“封装信息“表不准确。 根据数据表中的文档、 AM263P4AFONFZCZRQ1 只能在高达 125°C 的温度下运行、但数据表中的表显示了 150°C。

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    如果我遗漏了一些内容、则为道歉、但 AM263P4AFONFZCZRQ1 是 Q1 级(通过汽车认证 (AEC-Q100) 的–40°C 至 150°C — 汽车级扩展)器件。 因此、它的 额定温度范围为–40°C 至 150°C。  有关更多详细信息、请参阅第 9.1.2 节“器件命名约定“。

    谢谢、
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Tejas - AEC-Q100 不保证任何温度范围的性能。 有不同的汽车温度范围、例如 1 级(–40C 至 125C) 和 0 级(–40C 至 150C)。

    请参阅数据表第 8 页的以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    对不起,从我身边的困惑。 是的、没错 、是 AM263P4A F ONFZCZRQ1 由于是封装型号 (ZCZ_F) 的闪存、因此仅适用于–40°C 到 125°C。 我们将更新数据表封装信息以反映相同情况。 我也 划伤 了我先前的答案,为之前错误的信息道歉。

    谢谢、

    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别担心。 感谢 Tejas 的澄清。