Other Parts Discussed in Thread: TCA6424
主题中讨论的其他器件:TCA6424
工具/软件:
您好:
我使用的是 E2 版本、其中通过 I2C 多路复用器控制 OSPI 复位。
我的应用程序使用 FreeRTOS、但 在以下两种情况下似乎无法调用 TCA6424_setOutput ():
场景 1.
当试图在 ISR 中调用 TCA6424_setOutput () 时、它会被这里的断言捕获:

场景 2.
当试图在 FreeRTOS 空闲任务中调用 TCA6424_setOutput () 时、会 出现以下消息。
[Cortex_R5_0] ASSERT: 40.392078s: FreeRTOS-Kernel/tasks.c:vTaskSwitchContext:3063: (uint32_t)(uxTopPriority) failed !!!
我可以在什么情况下调用 TCA6424_setOutput () ?
谢谢你。