This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:如何检测传输中 USB 设备的完成情况

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548842/lp-am243-how-to-detect-completion-of-usb-device-in-transfer

器件型号:LP-AM243


工具/软件:

在传输中的 USB 器件中、可以通过 IOC 或 ISP 中断检测到 DMA 传输到 FIFO 的完成、但是否有方法可以检测从 FIFO 到 USB 总线的传输何时完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Motofumi、

    但是是否有办法检测从 FIFO 到 USB 总线的传输何时完成?

    上面是指 USB 数据通过 USB 数据总线传输的实际时间吗?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的答复。

    以上是指 USB 数据通过 USB 数据总线传输的实际时间吗?

    是的。

    此致、

    本笃史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Motofumi、

    是的、我可以。

    您可以监控  信道触发器 此函数可设置 DRBL 寄存器以启动数据传输。 设置 DRBL 寄存器后、数据会在总线上传输。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您提供的信息。

    在我要查看的示例工程 (cc_echo_freertos_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang) 中、无法访问 channelTrigger 函数中的 DRBL 寄存器。

    我应该参考哪个样品?

    此致、

    本笃史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Motofumi、

    很抱歉、混淆不清。 我检查了代码并将 EP_CMD 寄存器位 (DRDY 和 ERDY) 设置为铃振铃。  

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的答复。

    我 已经确认在示例中实现了对 EP_CMD 的写入、它是有效的。

    在写入 EP_CMD 寄存器位 (DRDY 和 ERDY) 时、如果主机侧尚未发出 IN 传输请求、我相信不会向 USB 数据总线发送任何数据包。

    在这种情况下、是否有方法可以检测到转接请求何时到达?
    这是指 DMA 传输已经完成并且系统正在等待传输中请求(例如传输空数据包或短数据包)的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Motofumi、  

    您可以读取 EP_ISTS 寄存器了解此详细信息。 如果请求器件向主机发送数据并且未准备【传输中】传输描述符、则将设置 EP_ISTS[4] DESCMIS 位并生成中断。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    此问题已解决。 非常感谢。

    我为另一个问题创建了一个单独的主题、如果您也能查看一下、我将不胜感激。

    (+) LP-AM243:如何使用 DFLUSH — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    本笃史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Motofumi、

    感谢您的确认。  关闭此主题。

    如果您也能查看一下、我将不胜感激。

    没问题。

    此致、

    Tushar