This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM273X-AM273X:如何在 hwa_real_FFT 示例工程中使用 MCU-PLUS-SDK 2.0 添加窗口函数或对数幅度函数?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548801/mcu-plus-sdk-am273x-how-to-add-a-window-function-or-log-magnitude-function-with-hwa2-0-in-the-hwa_real_fft-sample-project

部件号:AM273X - MCU-PLUS-SDK


工具/软件:

您好支持团队、

我已导入、构建并运行示例 hwa_real_FFT 工程代码。 FFT 和 IFFT 运行良好。 如何将窗口或对数幅度函数添加到 hwa_real_FFT 工程中的 FFT 函数?

非常感谢您的帮助和支持。

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    可以使用 CCS -->工具-->图形--> FFT Magnitude 来执行 对数幅度函数。 对于 Window 函数、您必须编写自己的代码才能实现它。 。  

    HWA_REAL_FFT 示例工程仅对输入数据执行 FFT/IFFT。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    感谢您的信息。 解决 ADC 问题后、我将继续进行开发。

    此致、

    LIN