This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:AM263P4

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02018, AM263P4, AM2634, BOOSTXL-3PHGANINV, LP-AM263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1545096/am263p4-am263p4

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件: AM2634、TIDM-02018、 BOOSTXL-3PHGANINVLP-AM263

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:
      AM263P4 是否能够支持电机控制应用程序和一些其他功能、如 Matlab(Simulink )、FOC 算法?


此致、
Aravind R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    是 AM263P4 支持电机控制应用、因为它具有专用的控制外设(如高分辨率 PWM、高性能 ADC)以及其他控制外设(如 ECAP、DAC 等)

    对于电机控制解决方案、请参阅以下内容:

    https://www.ti.com/tool/TIDM-02018 这适用于 am263、但 AM263P 也支持同样的分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一些其他功能、如 Matlab (Simulink)、FOC 算法

    我们 AM263P4 还提供 MATLAB 支持、您可以在此处申请 MATLAB 包:

    www.ti.com/.../R-PY3RPXBYOD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    感谢您的回答。 您能否确认它在套件中是否具有 RDC、以及我们如何在 AM2634 中连接旋转变压器?

    此致、
    Aravind R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aravind

    您能否确认套件中是否包含 RDC?我们如何连接 AM2634 中的解析器?

    很抱歉、您能详细说明一下这一点吗?

    如果这些是 Simulink 软件包的一部分、请联系 Matlab 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    对于我之前的问题、 我想澄清一下、我在问 TIDM-02018 是否包含 RDC、因为它目前不可购买。 或者、我们正在考虑将 BOOSTXL-3PHGANINV 与 LP-AM263 评估套件配合使用、我认为其中包含 RDC 功能。 您能否确认此设置是否支持 RDC?

    此致、
    Aravind R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aravind:

    TIDM-02018 目前支持霍尔传感器、增量编码器和无传感器观测器。 如果您指的是旋转变压器数字转换器模块、您可以在 C2000 电机控制 SDK 中查看我们的牵引逆变器示例、该示例中名为“tidm_02014_traction_inverter",“,以、以查找旋转变压器的 C 代码。 AM263P4 采用 ASIL-D 硬件旋转变压器来减少 CPU 开销。  硬件旋转变压器支持高达 20kHz 的可编程激励频率、并提供 16 位精度三角函数。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Masoud:

    感谢您的答复。 我检查了 tidm_02014_traction_inverter、但它不可购买。 因此、我们计划 使用 LP-AM263 评估套件 BOOSTXL-3PHGANINV。 这是一个很好的选择吗?

    此致、
    Aravind R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 BOOSTXL-3PHGANINV 是一个很好的选择、可帮助您开始对其进行评估。 我建议查看“tidm_02014_traction_inverter"代码“代码的原因是您可以将其用作旋转变压器示例、并为您的代码提供旋转变压器支持。 该部分是 C 代码、除了初始化之外、并非特定于器件。

    此致、

    Masoud