This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103-Q1:LP-MSPM0C1104:MSPM0C1003、CCS "连接到目标时出错"

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1551396/mspm0c1103-q1-lp-mspm0c1104-mspm0c1003-with-ccs-error-connecting-to-the-target

器件型号:MSPM0C1103-Q1
主题:MSPM0C1103 中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、

我尝试  将 MSPM0C1103 器件与 CCS  20.2.0.00012 配合使用、遇到以下错误。

连接到目标时出错: 连接到 MSPM0 内核失败。  可能的根本原因:1) 使用密码禁用或启用了 NONMAIN 内的调试访问。 2) 外设配置错误(例如看门狗或时钟不正确)。  要查看问题的更详细诊断、请按下“读取引导诊断“按钮。

对于此 LaunchPad、是否有任何具体步骤需要解决

此致、

Ramalingam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramalingam、

    首先、检查您的硬件连接、包括 VDD、GND、SWDIO、SWCLK。

    然后尝试通过 CCS 恢复出厂设置、请注意、执行恢复出厂设置需要 RST 连接  

    如果恢复出厂设置无法解决问题、请尝试执行引导诊断

    您可以参考以下幻灯片:

    e2e.ti.com/.../0116.MSPM0_5F00_Unlock-device_5F00_M0-deep-dive.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramalingam:

    如果在调试时器件被置于未知状态、通常会发生这种情况。 您可以尝试执行恢复出厂设置来恢复器件。

    1. 将器件/调试器连接到计算机。
    2. 在 CCS 中、找到 .ccxml 文件夹中 TargetConfigs
    3. 右键单击文件、然后选择 启动无工程调试
    4. 在窗口顶部、点击 脚本 > MSPM0C1103_Commands > MSPM0_CAL_Manual Mailbox_Factory
    5. 在中 Gel 出现的输出窗口、等待它提示您按下复位按钮、然后通过按下复位按钮或将 NRST 拉至低电平来复位器件。
    6. 完成该操作后、请按照以下说明进行操作:  已执行恢复出厂设置。 请终止调试会话、下电上电并重新启动调试会话。

    现在、您应该能够将器件/调试器连接回计算机并尝试正常刷写器件。 请告诉我这是否有效。

    此致、

    Owen