This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:关于 SMBus

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1549714/mspm0g3519-about-smbus

器件型号:MSPM0G3519
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我的客户在实现 SMBus 接口/模块时遇到了一些编译问题。

他们的源代码已经包括 smbus 库,但仍然发生在下面的错误。 请帮助澄清。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    如果客户未手动将 smbus.h 和 smbus.c 置于当前工程目录中、请查看 SMBus  SysConfig、如下所示、以便编译可以链接到 SDK 中的相应文件。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的信息。 我将与客户讨论。