This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:如何使用 DFLUSH

Guru**** 2583555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1550480/lp-am243-how-to-use-dflush

器件型号:LP-AM243


工具/软件:

您好、

・在任何 EP 处接收一个空数据包或 1 字节数据包。 (未设置传输描述符。)
・写入与 EP_SET 对应的 EP 编号。
・将 DFLUSH 写入 EP_CMD 寄存器(等待 DFLUSH 变为 0)。
EP_STS 寄存器中的・BUFFMPTY 为 0。

执行上述步骤时、即使在执行 DFLUSH 之后、缓冲器也不会变为空、并且在设置 DMA 描述符和 DRDY 后会立即发生 IOC 中断。

DFLUSH 的使用是否不正确?

此致、

本笃史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Motofumi、

    您能否分享有关 DFLUSH 的详细信息?

    您讨论的是哪种外设?

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Motofumi、

    USB 驱动程序中已经有一个 API 用于刷新终点 fifo。 请参阅 epFifoFlush () API 获取序列,或者直接使用此 API。

    此致、

    Tushar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的答复。

    我将检查 epFifoFlush () API。 非常感谢。

    此致、

    本笃史