This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:仅具有 LFCLK 的 OPA

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1549327/mspm0g3507-opa-with-only-lfclk

器件型号:MSPM0G3507


工具/软件:

我正在与一个客户合作、在该客户中、我们之前确认、如果输入没有变化(直流输入)、OPA 可以通过 4MHz 时钟以 RRI 模式运行。 由于输入预计是稳定的、而不是变化、因此确认过程中没有进行压摆率检查。

作为后续跟进、同一位客户想知道是否可以在只存在 LFCLK 的情况下使用 OPA、如果同样、输入不变(直流输入)。 在它们期望输入发生变化的时间段内、它们可以启用 SYSOSC。

是否可以在禁用 SYSOSC 的情况下使用具有直流输入的 OPA?

OPA 的时钟要求部分似乎建议 SYSOSC 只需有效以进行斩波和轨到轨输入。 但是、它没有明确说明、如果我们关闭这些特性和 SYSOSC、OPA 仍将正常工作。

理想情况下、我们希望您可以选择整合您的解决 Sleep2 问题的建议(“在过渡到睡眠之前 __ WFI ()  调用、将 MCLK 切换到 LFCLK 源。 然后、在唤醒时、将 MCLK 切换回 SYSOSC 源。“) 运算 OPA、从而避免我们需要 RRI 的情况。 当我们更改 OPA 输入时、SYSOSC 将再次在运行中启用、而当我们进入睡眠状态且输入稳定时、SYSOSC 将被禁用。  

如果我们需要 RRI、我们将在睡眠期间以 4MHz 运行 SYSOSC。

我最初认为 VBOOST 可能是一个限制。 但是、在阅读相应的 TRM 部分时、我认为 VBOOST 可以使用 LFCLK 运行。

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Stuart、

    除了关注时钟之外、还请检查 OPA 是否支持不同的功耗模式。 根据 mspm0g3507 数据表、下表列出了有关是否可以使用不同低功耗模式下的相应外设的说明。 但值得注意的是、在 Sleep2 模式下、OPA 为 NS(不受支持)。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    是的、我和客户都知道、并已提前查看此表、在此主题中提出问题。 我与客户进行了登记、他们已经在他们的最后进行了测试 如果它们转换到睡眠 2(LFCLK 处于活动状态、SYSOSC 被禁用)、则 OPA 看起来保持启用状态并保持其输出值。

    ...所以客户要求的行为似乎是有效的。 他们希望知道这可能会造成什么意外(未记录)后果、因为他们非常希望在此模式下操作。

    谢谢、

    Stuart