Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
大家好:
我使用 MSPM0L3507 时遇到了一个问题、即使 DAC 值在每次采集时保持恒定、ADC 读数也会根据比较器输入端设置的 DAC 值而变化。 这表明 DAC、比较器和 ADC 子系统之间存在某种交互或干扰。
设置详细信息:
ADC 由比较器的事件触发。
DAC 配置为输出用作比较器输入之一的电压、从而定义阈值。
DAC 和 ADC 的基准电压均设置为内部基准:Vref+= 2.5V;VREF−= GND。
比较器触发的 ADC 转换是否会受到比较器中使用的 DAC 值的影响? 此类设置是否有任何最佳实践?
以下是我的设置图片:



任何见解或建议都将非常感谢!
提前感谢!
Daniel