This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:MCU 是否可以在固件升级后保持 RTC 日历?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1550679/mspm0g1106-can-mcu-keep-rtc-calendar-after-firmware-upgrading



尊敬的专家:

MCU 可以在固件升级后保持 RTC 日历吗?

从 TRM 中、复位原因= 0x0B 会执行 RTC 复位。

我检查 rstcause 寄存器、没有对 Bh 的解释。 在哪里可以获得 0x0B 复位原因的说明?

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在明天检查并回复您。

    此致、
    彼得