This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:将 J-Link SEGGER 调试器与 CCS IDE 和 Uniflash GUI 配合使用

Guru**** 2563840 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1551356/am2634-q1-using-j-link-segger-debugger-with-ccs-ide-and-uniflash-gui

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:SEGGERUNIFLASH

工具/软件:

尊敬的专家:

我在 SEGGER 网站上看到、它们支持 AM263x 和 AM261x:

但当我尝试使用 CCS 或 CCS 12.8-1 调试其中任一器件时、 我无法找到它们。

我们很少有客户请求此支持、请您提供帮助。

此外、还有关于如何将 Uniflash GUI 与 Segger-Jlink 配合使用的问题。 如我在 Uniflash 网站中所看到、提供了 SEGGER 支持:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    、但当我尝试使用 CCS 调试其中任何一个器件时、您将看到这两个器件:CCS 12.8.1。 我无法找到它们。

    最新的 CCS 20.2.0 随 J-Link 软件版本 8.34 提供 、而 8.38 版本中添加了 AM263x 支持。 因此、为什么在 CCS/UniFlash 中没有显示 J-Link 的 AM263。 我们将为下一个 CCS 和 UniFlash 版本选择更新的 J-Link 软件包。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 我是否可以手动更新 SEGGER 软件包
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以手动更新 SEGGER 软件包

    可能。 我将与 SEGGER 联系、了解有关如何执行此操作的说明。