This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:E2E 的以太网 TSN ICSSG gPTP TimeReceiver(gPTP 从站)示例

Guru**** 2581535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1541855/lp-am243-ethernet-tsn-icssg-gptp-timereceiver-gptp-slave-example-for-e2e

器件型号:LP-AM243


工具/软件:

早上好、

线程标题中提到的示例是使用 P2P 进行 PTP 同步。 是否有办法在 LaunchPad 上将时钟同步机制更改为 E2E? 如果是、应修改哪些内容和修改位置?

此致、

Konstantin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在将您的主题发送给另一位团队成员进行评论。 如果您在几个工作日内没有收到回复、请随时 ping 通该问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否有关于此主题的任何更新?

    此致、

    Konstantin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有办法在 LaunchPad 上将时钟同步机制更改为 E2E? [/报价]

    802.1AS-2020 不支持针对 PTP 的 E2E。 您能否澄清要求? 您是否需要 E2E 1 步或 2 步? 第 2 层还是第 3 层 (UDP)? 2 步实现可通过堆栈完成、但 SDK 版本不支持它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konstantin:

    在 PratheeshGangadhar 响应的基础上添加。  

    SDK 仅受限于“802.1AS gPTP 配置文件“支持 — 根据 IEEE 802.1AS gPTP 配置文件、它限制为使用 E2E 模式/测量。  

    BR
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在第 3 层上需要 E2E、最好实现 1 步和 2 步同步。 有可能吗? 您认为可以通过堆栈完成什么? 这是否意味着相应地更改 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是可以通过堆栈来实现吗? 这是否意味着相应地更改 SDK?

    是的、您需要 在 SDK 中的 gPTP 协议栈中修改/实现 E2E 2 步学习。  1 步需要更改 PRU ICSS 固件、目前没有支持 1 步的计划。  

    BR
    Jc.