This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:ALX 封装的 Profinet 堆栈发布日期

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, UNIFLASH, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1490795/lp-am243-profinet-stack-for-alx-package-release-date

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件:AM2434DP83869UNIFLASH

工具/软件:

您好:

我想问、是否有任何关于 ALX 封装 Profinet 堆栈的发布日期的消息。 根据我的资料,它应该在 3 月底发布。 此日期是否仍然有效、或者我们应该预计会有任何延迟?

最好的应届毕业生

1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我们将进行内部讨论、并很快提供有关 ALX 封装 Profinet 堆栈的发布日期的信息。

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Laxman、

    感谢您的答复、我期待收到此信息。

    最好的应届毕业生

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    遗憾的是、我们无法将 AM243x ALX 封装发布到最新的工业通信 SDK 版本中。 更新到最新基准后、我们观察到了一些错误。 但是、一旦所有问题都得到解决、我们将在最新的基准基础之上为您提供补丁程序。 我们还将在下一个版本中包含 ALX 封装支持。

    感谢您的耐心、

    此致、

    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Laxman、

    在 AM243x ALX 封装上、我还尝试查找 Profinet 协议栈。

    您提到最新版本的工业通信 SDK 09.02.00.24 (2025年3月30日) 不包含 AM243x ALX。

    我的回答正确吗?

    如果您能为我发送 AM243x ALX 封装 Profinet 协议栈的补丁文件、我将不胜感激。



    此致、

    Chockalingam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chockalingam:

    我们希望解决一些问题并完成测试。 我们将在内部对此 进行讨论、并尽快回复您。

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:  

    上述 AM243x 补丁文件的任何输入。 我们正在等待您的回复、告知我们预计何时会发布。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswathrangaraj:

    我们目前正在研究采用 PROFINET 应用的 AM243x-LP 中观察到的问题。 我们建议等待正式版本、其中包括 对 PROFINET 的 AM243x ALX 封装支持。 这将在 5 月中旬发布。

     此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:

    您能否更新我有关 ALX PROFINET 协议栈版本状态的信息? 问题是否已解决?

    此致、

    Chockalingam N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:

    正在等待您的答复?

    此致、

    Chockalingam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:  

    我们面临着客户对的需求方面的紧急情况 AM243x ALX 封装 以实现 PROFINET IRT 协议 。 这要求我们立即作出决定。

    鉴于紧迫性、我们需要讨论提供 AM243x ALX 封装支持第三方 Profinet IRT 堆栈 可以确保以太网通信进行通信。

    为了提供一些背景信息、我们的同事 Santosh 大约在三个月前从您那里收到了一个初始修补程序文件。 我们将包含在软件包中的二进制文件刷写到中 AM2434 LP

    但是、我们遇到了一个问题:共享 Profinet 堆栈包 不包含任何 GSDML 文件 。 虽然我们在工业 SDK 中找到了 GSDML 文件并将它们导入到 PRONETA 软件环境中进行基本设备测试、 PRONETA 无法识别任何 Profinet 设备 连接到 PC 时发生的功耗。

    请紧急提供正确的答案 用于测试的 GSDML 文件 如果 SDK 的 GSDML 文件与共享的堆栈补丁文件不兼容?

    我们希望你了解这种情况的严重性、并期待你立即作出反应和提供支持。

    此致、

    Chockalingam N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chockalingam:

    我们与 Santosh 共享的补丁最初基于工业通信 SDK 09.02.00.15 之上。 请确保在该版本的 SDK 之上应用该补丁。  

    您能否立即提供正确的信息 用于测试的 GSDML 文件 如果 SDK 的 GSDML 文件与共享堆栈补丁文件
    不兼容

    AM243x ALV 和 ALX 封装使用的 GSDML 相同。

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:

    感谢您的答复。

    AM243x ALV 和 ALX 封装使用的 GSDML 相同。

    我们只需刷写共享软件包中的二进制映像文件。 已成功刷写。 接下来、我们返回 OSPI 模式。

    之后、我们将器件连接到 PC、将 SDK GSDML 文件复制到 Proneta GSD 文件夹、并运行器件扫描。

    我们检查了网络设备并选择了正确的网络适配器。 我们的设备无法被它识别。

    请在您的最后采取相同的步骤、如果您遇到任何问题、请告诉我。

    我们与 Santosh 共享的补丁最初基于工业通信 SDK 09.02.00.15 之上。 请确保在该版本的 SDK 之上应用该补丁。  

    我们遵循文件夹中的 READ-ME 说明。

    下面是我们的错误。 即使包含到工程文件的库路径也是如此。 请为此提供建议。

    此致、

    Chockalingam N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chockalingam:

    关于编译失败、原因是没有将所有库复制到 CCS 工程路径(默认位置: c:\Users\ \ \Profinet /device_demo_xip_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang)。 此附加解决方法是必需的、并 在自述文件的第 2 步中提到。

    “2. 将路径中存在的所有库({ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15_path}\source\industrial_comms\Profinet device_stack\lib)复制到 CCS 工程路径。“

    您能复制这些库 并尝试编译吗?

    此致、

    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:

    感谢您提供的信息。

    实施额外权变措施后、此工程现在无误创建、并生成了.hs.fs 和.xIP 映像。

    如自述文件中所述、由于闪存中存在应用组件、.out 二进制文件将无法正常工作。

    因此、我使用 UART 刷写两个映像。 之后、返回 OSPI 模式。

    终端窗口中将显示以下打印件。

    还可以吗? CUST_PHY_dp83869.c 代码提到要打印的 PHY 值、但我在终端中没有看到任何打印内容。

    然后、我尝试在 PRONETA (Siemens) 和 Profinet 器件监视器(端口命令行工具)等测试工具中找到我们的器件。

    我们的设备无法被它识别。 我相信映像文件可能无法正确加载。 此外、我添加了一个调试日志以打印 PHY 值。

    我刷新了图像文件并重复了该过程、但终端仍显示相同的打印内容。



    在将默认补丁文件刷写到 AM2434LP 而不进行任何更改后、请确认终端中会打印什么内容。

    此致、

    Chockalingam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chockalingam:

    我已经尝试使用共享的补丁、可以看到将补丁复制到 SDK 09.02.00.15 后、构建工作正常。 如果刷写成功、您将在 UART 控制台中看到这些日志。

    我们可以尝试排除任何与电路板相关的问题。 您能否使用 SDK 中的引导加载程序在驱动器链接中刷写这些二进制文件、并检查是否能够检测控制台日志?
     

    驱动器链接: tidrive.ext.ti.com/.../0f67655e-644e-47a5-bb35-bd658cbd71a6  
    访问代码: 14xT!2PA

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laxman:  
    我使用引导加载程序 SDK 09.02.00.15 刷写共享二进制文件后、终端中会显示以下打印内容。
    下面的 default_sbl_ospi cfg 命令将共享二进制文件复制到此位置。
    #首先指向 sbl_uart_uniflash 二进制文件,它作为一个服务器来刷写一个或多个文件
    -- flash-writer=sbl_prebuilt/am243x-lp/sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage

    #现在发送一个或多个文件到闪存或 flashverify 根据需要。 发送文件的顺序无关紧要

    #对 OSPI PHY 调优攻击向量进行编程
    --操作=flash-phy-tuning-data

    #发送引导加载程序时、请确保闪存偏移为 0x0。 ROM 期望引导加载程序位于偏移量 0x0 处
    -file=sbl_prebuilt/am243x-lp/sbl_ospi.release.hs_fs.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0

    #发送应用程序映像时,请确保以偏移 0x80000(默认值)或引导加载程序配置的任何偏移进行闪存
    -file=sbl_prebuilt/am243x-lp/Profinet device_demo_xip_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.appimage.hs_fs --operation=flash --flash-offset=0x80000

    #为此应用程序发送 XIP 映像,由于闪存偏移是在映像中指定的,因此无需指定闪存偏移
    --file=sbl_prebuilt/am243x-lp/Profinet device_demo_xip_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.appimage_XIP --operation=flash-XIP
    成功执行这些命令。
    此致、
    Chockalingam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chockalingam:

    看起来没有为初始化序列打印完整的 UART 日志。 您能告诉我您使用的是哪个版本的 AM243x-LP 电路板吗?

    此致、

    Laxman  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我现在使用的是 PCB # PROC109A 版本的 LP-AM243。

    此致、

    Chockalingam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:

    今天、我尝试了另一个 LP-AM243x 硬件、PCB # PROC109E3 版本、并 使用引导加载程序 SDK 09.02.00.15 刷写了共享的二进制文件、终端中包含以下内容。

    在解析 default_sbl_ospi.cfg 之前、我正在解析 default_sbl_null.cfg。 两者都正在成功运行、但我们预期的打印内容未出现在终端中。

    此致、

    Chockalingam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chockalingam:

    我建议只使用 PROC101A 进行测试、因为这是最新版本的板、所有测试都已在此板上完成。
    如与贴片共享的文档中所述、器件的下电上电偶尔会失败几次。 即使在器件多次电源复位后也会出现该问题吗? 您还可以申请 AM243x-LP PROC101A。 是否可以在不同的电路板上对此进行测试?

    我还将使用多个电路板进行测试、并检查此问题是否可以重现。

    此致、

    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:

    您指的是最新的 PROC101A AM64x/AM243x 的电路板版本 GP EVM PCB

    对于我们现在的工程、我们使用 AM2434_ALX 封装 SoC。 这是合适的 HS 器件吗? 因此、我们使用了 ALX 封装的 LaunchPad LP-AM243。 目前只有两种变体

    1.PROC109A

    2.PROC109E3

    您是否要确认提供的补丁文件与此文件兼容?

    此致、

    Chockalingam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chockalingam:

    为引起混淆而道歉、我是指 AM243x-LP 的 PROC109A 电路板版本。

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:

    感谢您的确认。

    在电路板复位期间、我甚至没有注意到任何电源故障。  遗憾的是、我们目前没有任何额外的 LP-AM243x_PROC109A 硬件。

    您是否尝试使用不同的硬件在您的终端上复制问题?

    此致、

    Chockalingam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chockalingam:

    我已经在 四个 AM243x LP 上测试了二进制文件。 其中两个是 PROC109A 型、 两个是 PROC109E3 型。  我看到在其中一个 PROC109E3 板上、初始化序列失败。  

    不过、对于基线为 11.01 的 PROFINET 应用、我发现所有初始化 步骤都在 PROC109E3 板上正确执行。 我将共享另一个补丁、其中包括 测试所需的所有二进制文件和刷写映像。
    此 SDK 尚未发布、我们将在公开发布后提供更新。

    请 按照自述文件中所述的说明运行测试、如果您遇到任何问题、请告知我们。

    驱动器链接: tidrive.ext.ti.com/.../010e39df-89aa-4a05-a207-a369dafbff3a

    访问代码: Y2D2cy]U

    此致、

    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:

    按照自述文件中的说明、我在我们手头的两个 AM243x-LP 上试用了您的共享二进制文件。 其中两个是 PROC109A 和 PROC109E3。 两个电路板都提供了不同的输出、这些输出已包含在您的参考资料中。

    1.Board - PROC109E3 — 终端打印

    2.Board - PROC109A — 终端打印件

    此致、

    Chockalingam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chockalingam:

    根据共享的 UART 日志、应用程序初始化在 PROC109A 板中成功完成。 但是、看起来在 PROC109E3 板上仍然存在问题。 我们建议您使用 PROC109A 板继续进行测试、因为这是最新的板版本。

    您是否观察到 PRONETA 工具检测设备?

    对于 PLC 通信、您可以使用我们最新的工业通信 SDK 中的 GSDML 文件。

    此致、

    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:

    我们从 Ind 将 Comm.SDK 连接到 PRONETA 工具、以便我们可以使用我们的器件进行测试。 我们还按照文档中的说明在 PC 上启用了 SNMP 和 UDP 端口。 除此之外、是否有必要将我们的 PC 设置为静态 IP 地址或其他地址? 因为我在其中看不到我们的器件。

    我们的 LP-Am243x Profinet 从设备上是否设置了任何静态 IP?

    请就此向我提供一些建议。

    此致、

    Chockalingam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chockalingam:

    要在 PRONETA 中检测设备、您无需在工具中加载 GSDML。 您可以选择“Network Analysis“(网络分析)选项、并且该拓扑应直接可见。 无需为 IP 地址进行任何特殊配置。

    我们的 LP-Am243x Profinet 从设备上是否设置了任何静态 IP?

    默认情况下、没有为设备设置静态 IP 地址。 通常使用 PLC 或 PRONETA 工具来设置设备的 IP 地址。

    您是否有任何其他 PROFINET 器件或 PLC 来检查工具是否配置正确?

    此致、

    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:

    从工具背景重新配置和移除 GSD 后、PRONETA 工具能够识别我们的 PROC109A 设备。

    您能否共享已共享的最新二进制文件的工程补丁文件? 在补丁文件的帮助下、我们将能够继续开发。

    我衷心感谢您的全程协助。

    此致、

    Chockalingam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chockalingam:

    我们正在对应用程序运行一些健全性测试、并将在确认状态后于下周初共享修补程序。

    此致、

    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:

    我希望您能成功完成修补程序应用程序测试。

    您是否愿意向我们提供最新的补丁文件? 对我们来说、这将会非常有帮助。

    提前感谢您。

    此致、

    Chockalingam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chockalingam:

    对延迟响应表示歉意、我已通过电子邮件将该封装与 ALX 封装上的 PROFINET 支持共享。 请确认您是否已收到包裹

    此致、

    Laxman   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:

    收到补丁文件。 感谢您的分享。

    此致、
    Chockalingam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chockalingam:

    感谢您的确认。 我们现在将结束该主题。 如果您遇到任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Laxman