This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:使用 DMA 写入 OSPI 闪存

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1550636/lp-am243-ospi-flash-write-using-dma

器件型号:LP-AM243


工具/软件:

您好:

我目前正在努力将数据写入 LP 板中的闪存。 我从 ospi_flash_dma 的示例项目开始,但该项目直接写入,然后只使用 dma 从闪存中读取数据。
您能告诉我如何重构我要通过 DMA 写入闪存时需要考虑的代码或关键方面吗?

提前感谢您。

此致。

Solomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的耐心。

    我目前正在努力将数据写入 LP 板中的闪存。 我从 ospi_flash_dma 的示例项目开始,但该项目直接写入,然后只使用 dma 从闪存中读取数据。
    您能告诉我、当我要通过 DMA 写入闪存时、如何重新考虑要考虑的代码或关键方面。

    目前对于 NOR 闪存、我们支持 DMA 读取和非 DMA 写入。 这利用了间接写入 API 调用、因此排除了 DMA。 该 API 的名称是  

    OSPI_writeIndirect
    仅供参考、AM243 LP 上的闪存是 QSPI NOR 闪存、因此上面的行通常适用于 EVM SDK。
     
    希望这有所帮助。
    谢谢、
    Vaibhav