This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:MCLK 监控器测试

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1552026/mspm0g1507-mclk-monitor-test

部件号:MSPM0G1507


工具/软件:

您好:

客户是否有办法测试 MCLK 监视器的功能? 还是有方法可以证明它是有效的?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    我的建议是、您可以使用外部时钟作为 MCLK 的源工作、然后使其丢失(连接到 GND)、然后查看它是否会复位器件(用户可以在时钟初始化之前每次复位特定的 GPIO 时切换一次)。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sal、

    这似乎应该起作用,谢谢你的建议!

    Munan