This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:I2C 目标模式

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1552282/lp-mspm0g3507-i2c-target-mode

器件型号:LP-MSPM0G3507


工具/软件:

致 TI 团队:

我正在测试 i2c_target_rw_multibyte_fifo_interrupts 示例代码、并且在重新映射 I2C 引脚时遇到问题。 自动读取  SDA 作为 PA10   SCL 作为 PA11 、则代码无法正常运行。 其他引脚组合可以正常工作、但是  红色方形标记的电极引脚  (包括 PA10/PA11)始终会导致问题。

我的问题:

  1. 对于这些特定引脚、是否存在我可能错过的强制性修改?

  2. 是否可以使用实现 I2C  PA10 和 PA11 ? 如果是、需要进行哪些更改?

感谢您的指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您正在使用 LaunchPad 还是您自己的电路板?

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    我使用的是 Launchpad。

    谢谢、

    Pakho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    请注意、LaunchPad 中有两个跳线、需要 注意、检查是否已将跳线移至连接 2-3、然后在 LaunchPad 中使用 PA10 和 PA11。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zoey。 它是有效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 感谢您让我知道它是有效的^^