Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们对以下主题有任何更新吗? Shaunak Deshpande 提到他将研究并在 7 月中旬解决该问题。
谢谢、
Rahul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们对以下主题有任何更新吗? Shaunak Deshpande 提到他将研究并在 7 月中旬解决该问题。
谢谢、
Rahul
尊敬的 Rahul:
请查找随附的 DMA LLD UART 问题修复程序。 请将这 3 个文件替换在 SDK 中上述原始位置
file-1:uart_V0_lld.c
e2e.ti.com/.../uart_5F00_v0_5F00_lld.c
路径: MCU_PLUS_SDK_am263x_10_02_00_13\source\drivers\uart\V0\LLD
文件 2: uart_open_close_config_v2_lld.c.xdt
e2e.ti.com/.../2664.uart_5F00_open_5F00_close_5F00_config_5F00_v2_5F00_lld.c.xdt
路径: MCU_PLUS_SDK_am263x_10_02_00_13\source\sysconfig\drivers\.meta\uart\templates
文件 3:uart_config_v2_lld.c.xdt
e2e.ti.com/.../uart_5F00_config_5F00_v2_5F00_lld.c.xdt
路径: MCU_PLUS_SDK_am263x_10_02_00_13\source\sysconfig\drivers\.meta\uart\templates
此后、从 syscfg 中重新检查应用配置并进行测试。
此致、
Shaunak
尊敬的 Shaunak:
我相信它是有效的,但我会 彻底测试它,并更新你,如果我遇到任何问题。
我对您的文件所做的唯一更改是更新读写回调函数中的参数:
void `CONFIG.readCallbackFxn`(结构 UARTLLD_Object_s *args)
最终目的
void `CONFIG.readCallbackFxn`(void *args)
void `CONFIG.writeCallbackFxn`(结构 UARTLLD_Object_s *args)
最终目的
void `CONFIG.writeCallbackFxn`(void *args)
谢谢、
Rahul
尊敬的 Shaunak:
我注意到在传输过程中会丢失一些字节、并且这种情况经常发生。 请检查以下输出:
可用命令:
帮助:显示可用命令
echo:回显参数
LED:更改 LED 状态
UART:在 UART 上发送数据
>帮助
可用命令:
帮助:显示可用命令
echo:回显参数
D:更改 LED 状态 ----- >“ LE' 未命中
UART:在 UART 上发送数据
>帮助
正如您在上述日志中所看到的、在 led: 命令中、le缺少字符“"。“。 
谢谢、
Rahul
尊敬的 Rahul:
在 SysConfig 中 发送缓冲区大小限制为 56 字节 我无法将其设置为更高的值。 [/报价]UART IP 不支持 100B 的中断触发。 不能选择将 UART IP 配置为在 Rx 和 Tx 路径上都达到 100B 的 FIFO 级别时触发中断。
但该触发级别不是缓冲区大小、这表示 UART FIFO 中触发中断所需的字节数。 您可以在应用中自定义缓冲区大小、因为它不是在 syscfg 中创建/配置的。
另请注意、
由于上述提供的补丁是临时的、并且官方 v11.0 SDK 版本中将有更多错误修复、因此将根据 UART IP 勘误表 i2310 添加另一处更改。 在 DMA 模式下、允许您设置的触发电平仅为 2 的幂。 即、触发电平 1、2、4、8、16 32.这是由于勘误表 i2310,您可以在这里找到更多的细节:
我建议您相应地设计应用程序、以便在将来迁移到 v11.0 时不会出现问题
此致、
Shaunak