This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:CapTIvate 技术

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1552247/mspm0l1105-captivate-technology

器件型号:MSPM0L1105


工具/软件:

大家好、

我们的客户对使用 CapTIvate 技术通过 MSP430 进行液位测量感兴趣、如本应用手册中所述:

电容式液位检测传感器参考设计

现在、他们想知道自己是否也可以使用 MSPM0L 或 MSPM33C/H/G 器件实现基于容量的液位传感。

我从两年前的一个线程中看到、MSPM0 无法做到这一点、但可能在过去两年中发生了一些变化?

MCU 是否需要任何特定的硬件要求才能运行 CapTIvate?

另外还可以预测下一个问题、他们是否也可以在竞争对手的 MCU 上运行 CapTIvate?

感谢您的帮助、  

Hannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许还需要检查、MSPM33 是否提供 CapTIvate? 这也可能是一个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hannes、

    感谢您的联系。 目前、我们没有用于 MSPM0 或 MSPM33 的电容式触控器件。 但这已在我们的路线图中、计划明年在 MSPM0 系列中提供。

    此致、

    Zoey