This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432 中的 SMBus 和 PMBus 实现

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432, TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1551892/am2432-smbus-and-pmbus-implementation-in-am2432

器件型号:AM2432
《Thread: TMP1075》中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、

我叫 Nilesh Parmar、是嵌入式软件工程师。 最近、我开始探索 AM2432-LP 套件、并致力于 SMBus 和 PMBus 的推动开发。 但是、这对我来说并不简单、因为我是第一次在 TI 微控制器和 SDK 上工作。

当我使用 SMBus 和 PMBus 时、未在中找到任何示例代码或配置参数 SYS_CONFIG 进行参考。 我在 TI 站点上进行了搜索、结果表明 AM2432 支持 SMBus 和 PMBus 规范。 然而、挑战在于如何在微控制器中配置 SMBus 和 PMBus 规范。

此外、我在 AM2432 上未找到任何 SMBus 和 PMBus 的参考文档。  

如果您有任何 SMBus 和 PMBus 的示例固件、请将其分享给我们。

目前、正在使用 TMP1075 温度传感器和 AM2432 MCU 进行实验。 但是、在没有特定数据的情况下很难分析 SMBus 信号或配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    您能分享该文档的链接吗?

    我已经查看 TRM 以了解 I2C 支持的特性、但未找到其中列出的 SMBus 和 PMBus 特性。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在参考 AM64x/AM243x 技术参考手册(修订版 H) 来自 AM64x/AM243x 技术参考手册(修订版 H)

    未找到有关 SMBus 和 PMBus 的规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    是的、正确。 不支持 TRM 或器件数据表中未提及的任何内容。 因此、不支持 SMBus 和 PMBus 功能。

    此致、

    Tushar