This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:PCIe 示例无法正常工作 (TMDS243EVM↔︎ TMDS243EVM)

Guru**** 2979830 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546877/tmds243evm-pcie-example-does-not-work-tmds243evm-tmds243evm

器件型号:TMDS243EVM
Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVM

工具/软件:

您好、专家。

我有两个 TMDS243EVM、并且正在运行 PCIe 示例代码。

我将下图中的 PCIe 电缆连接到两个电路板的 PCIe 连接器

并分别下载 pcie_benchmark_ep 和 pcie_benchmark_RC、然后运行该函数:

但 RC 没有响应(输出)。

无论我将两个电路板上的 PCIe 模式更改为、示例代码都不起作用。
某些设置会导致电路板复位。
我该怎么办?
有什么我遗漏的吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于 MCU+ SDK 09.02.01、pcie_benchmark_RC/EP 示例已损坏、请参阅 MCU+ SDK 版本说明中的已知问题:

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/RELEASE_NOTES_11_01_00_PAGE.html

    PCIe 驱动程序在该版本中进行了扩展、以支持与 x86 RC (Windows 或 Linux) 一起使用、但大多数现有示例并未进行调整。

    唯一可行的示例是 pcie_msi_IRQ_EP/RC。

    我认为、在 RC 和 EP 上应该断开 J34 跳线、对于 TMDS243EVM 设置来说、J35 无关紧要。

    首先为 EP 上电、加载应用程序并使其运行、然后为 RC 上电、加载应用程序并使其运行。

    如果您得到以下信息:

    Endpoint Device ID: FFFFX
    Endpoint Vendor ID: 1X

    修改 pcie_msi_irq_rc_main 中读取这些 ID 的代码:

            /*
             * retry reading vendor and device ID in case of CRS completion
             */
            do {
                status = Pcie_getVendorId(gPcieHandle[CONFIG_PCIE0], PCIE_LOCATION_REMOTE, &vndId, &devId);
            } while (status == SystemP_SUCCESS && vndId == 0x0001 && devId == 0xffff);

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RC 示例似乎正常工作。

    当我连接另一个 PCIe 设备(例如 NIC)时、EP 的设备/供应商 ID 将正常输出。

    但 EP 示例似乎无法正常工作。

    放入 pcie_msi_irq_EP 示例代码并将 PCIe 连接到 RC 供电电路板时、

    pcie_waitLinkUp (object->handle) 代码不会“链接起来“、而是在 while 语句中循环。

    (SDK 版本:11.01.00.17)

    (未连接 J34。 无论 PCIE_SERDES_REFCLK0_P (REFCLK0+)、 PCIE_SERDES_REFCLK0_N (REFCLK1-) 连接到电缆,都不能正常工作)


    我该怎么办?

    仅当您焊接 R661 等特定电阻器时、该示例代码才起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4.1 Linux 和 WIN 的通用设置、 4.2 Linux 驱动程序、4.3 测试应用程序使用情况、4.4 Linux PC 的设置步骤
    (参考 AM64x 和 AM243x:基于 MCU+ SDK 的 PCIe 端点)
     
    我参考上述文档中的内容修改了 Raspberry Pi CM5 的内核
    并使用 PCIe 电缆 (CM5 I/O 板Left right arrow TMDS243EVM) 对其进行连接。
    但 PCIe 枚举不能正常执行、结果为 cm5。
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“572738" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546877/tmds243evm-pcie-example-does-not-work-tmds243evm-tmds243evm/5953288

    放入 pcie_msi_irq_EP 示例代码并将 PCIe 连接到 RC 供电电路板时、

    pcie_waitLinkUp (object->handle) 代码不会“链接起来“、而是在 while 语句中循环。

    [/报价]

    这是使用两个 AM24x/AM64x EVM 上的 pcie_msi_IRQ_EP/RC、还是其他一些 RC?

    [引述 userid=“572738" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546877/tmds243evm-pcie-example-does-not-work-tmds243evm-tmds243evm/5953288

    (未连接 J34。 无论 PCIE_SERDES_REFCLK0_P (REFCLK0+)、 PCIE_SERDES_REFCLK0_N (REFCLK1-) 连接到电缆,都不能正常工作)


    我该怎么办?

    仅当您焊接 R661 等特定电阻器时、该示例代码才起作用吗?

    [/报价]

    pcie_msi_IRQ 示例应使用未修改的 EVM(例如,保留 R661 和 pcie_enumerate_ep 示例中提到的其他电阻器,按原样)。 在这种情况下、电缆不应连接 REFCLK。

    如果您根据 pcie_enumerate_ep 指令修改了 EVM 以用作 EP、则您的 PCIe 电缆必须连接 REFCLK。

    [引述 userid=“572738" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546877/tmds243evm-pcie-example-does-not-work-tmds243evm-tmds243evm/5957820
    4.1 Linux 和 WIN 的通用设置、 4.2 Linux 驱动程序、4.3 测试应用程序使用情况、4.4 Linux PC 的设置步骤
    (参考 AM64x 和 AM243x:基于 MCU+ SDK 的 PCIe 端点)
    [/报价]

    主机驱动程序示例仅适用于基于 x86 的 RC:

    主要原因是需要 IOMMU、允许将示例作为用户空间应用程序通过 VFIO 映射 DMA 缓冲区。 可以修改该示例以仅使用 4KB DMA 缓冲器、以便它也可以在没有 IOMMU 的基于 ARM 的 RC 上运行。 我已经在基于 AM64x Linux 的 RC 上成功使用了该示例。

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 pcie_msi_irq_ep  pcie_msi_irq_rc 将和示例刷写到两个单独的 TMDS243EVM 板上、并通过 PCIe

    但通信未按预期工作。


    我们的最终目标是在 Raspberry Pi CM5(作为 RC)和 AM2431ALV(作为 EP) 之间)之间建立 PCIe 通信。


    是否有任何更适合此配置的推荐方法或示例工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以尝试在今天晚些时候查看是否使用 SDK 11.01 验证 pcie_msi_irq_EP/RC。

    关于您的最终目标、pcie_enumerate_ep 是您的最佳选择、但您需要修改该示例以使用仅 4KB 的较小 DMA 缓冲器。 您是否能够在该设置中枚举 AM24x? lspci 输出仅显示 RPi 组件。

    您使用的总线/器件/功能没有太大意义。 示例文档解释了必要的步骤:

    如果您看不到 Cadence 设备、则说明您的设置根本无法正常工作。

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们按照参考图像中所示修改了 TMDS243EVM 电路板(我们的理解是此配置允许 AM243 接收 RPi CM5 提供的 REFCLK—这是否正确?)。


    刷写 pcie_enumerate_ep 示例并连接 PCIe 链路后、我们重新启动了 RPi CM5、但似乎链路没有出现。 我们怀疑在此设置下没有发生枚举。

    由于我们目前只有一个 TMDS243EVM 可用、因此我们想检查 AM243 上的 PCIe 模块是否正常工作。
    在寄存器级别、我们应检查哪些特定的寄存器以验证 PCIe 模块是否正确启用?

    此外、即使在 RPi CM5 上减小 DMA 缓冲区大小后、枚举仍然失败。 在这种情况下、我们应该考虑哪些潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们按照参考图像中所示修改了 TMDS243EVM 电路板(我们的理解是,此配置允许 AM243 接收 RPi CM5 提供的 REFCLK—是否正确?)。

    是的。

    您能否验证电缆是否连接了 REFCLK 1:1、一端的 TX+-连接到另一端的 RX+-、反之亦然?

    [引述 userid=“572738" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546877/tmds243evm-pcie-example-does-not-work-tmds243evm-tmds243evm/5958925

    刷写 pcie_enumerate_ep 示例并连接 PCIe 链路后、我们重新启动了 RPi CM5、但似乎链路没有出现。 我们怀疑在此设置下没有发生枚举。

    由于我们目前只有一个 TMDS243EVM 可用、因此我们想检查 AM243 上的 PCIe 模块是否正常工作。
    在寄存器级别、我们应检查哪些特定的寄存器以验证 PCIe 模块是否正确启用?

    [/报价]

    您是否可以尝试以下步骤:

    • 关闭 EP 和 RC
    • 为 EP 上电、等待 pcie_enumerate_ep 示例启动
    • 验证 EP 输出“PCIe:EP 已初始化并正在等待链接“
    • 为 RC 上电、等待 Linux 引导
    • 验证 EP 是否输出 “PCIe:link detected“。  PCIe 链路参数:速度为 2.5 皮秒的 GT Gen1、通道数:1“
    • 检查 lspci 是否看到 Cadence 设备。

    如果 EP 一直检查链路、则否、枚举无法继续。 链路是第一个要求。

    此外、即使在 RPi CM5 上减小 DMA 缓冲区大小、枚举仍然失败。 在这种情况下、我们应该考虑哪些潜在问题?

    这不会影响枚举。 DMA 缓冲区大小仅影响 Linux RC 示例程序。

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚使用 RPi5 以及“GeeekPi P02 适用于 Raspberry Pi 5 的 PCIe 插槽“和 TMDS64EVM 对此进行了测试、RPi5 成功枚举了 pcie_enumerate_ep 示例、没有出现任何问题:

    • 关闭 AM64x、RPi5 的电源
    • 对 来自 MCU_PLUS_SDK_am64x_11_01_00_17 的 sbl_null.release.hs_fs.tiimage 使用 SD 卡 (tiboot3.bin)
    • 打开 AM64x 电源
    • 构建、加载和运行 pcie_enumerate_ep 示例
    • 为 RPi5 上电

    在 AM64x 终端上、我看到此输出:

    PCIe: EP initialized and waiting for link
    PCIe: link detected
    PCIe link parameter: PCIe Gen2 with 5.0 GT/s speed, number of lanes: 1
    EP is in D0 state
    PCIe: signaling APPL ready
    APPL: pcie ready

    在 Linux shell 中、我可以看到 AM64x:

    vmaster@krikkit:~ $ lspci
    0000:00:00.0 PCI bridge: Broadcom Inc. and subsidiaries Device 2712 (rev 21)
    0000:01:00.0 Unassigned class [ffff]: Cadence Design Systems, Inc. Device 0100
    0001:00:00.0 PCI bridge: Broadcom Inc. and subsidiaries Device 2712 (rev 21)
    0001:01:00.0 Ethernet controller: Device 1de4:0001
    
    vmaster@krikkit:~ $ sudo lspci -vvv -s 0000:01:00.0
    0000:01:00.0 Unassigned class [ffff]: Cadence Design Systems, Inc. Device 0100
            Subsystem: Cadence Design Systems, Inc. Device 0000
            Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
            Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
            Region 0: Memory at 1b00200000 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=32K]
            Region 1: Memory at 1b00000000 (32-bit, prefetchable) [disabled] [size=1M]
            Region 2: Memory at 1b00100000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=1M]
            Capabilities: [80] Power Management version 3
                    Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1+,D2-,D3hot+,D3cold-)
                    Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
            Capabilities: [90] MSI: Enable- Count=1/16 Maskable- 64bit+
                    Address: 0000000000000000  Data: 0000
            Capabilities: [b0] Null
            Capabilities: [c0] Express (v2) Endpoint, MSI 00
                    DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <1us, L1 <1us
                            ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset- SlotPowerLimit 0W
                    DevCtl: CorrErr+ NonFatalErr+ FatalErr+ UnsupReq+
                            RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
                            MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes
                    DevSta: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr- TransPend-
                    LnkCap: Port #0, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L1, Exit Latency L1 <8us
                            ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp+
                    LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
                            ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
                    LnkSta: Speed 5GT/s, Width x1
                            TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
                    DevCap2: Completion Timeout: Range B, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR+
                             10BitTagComp- 10BitTagReq- OBFF Via message, ExtFmt+ EETLPPrefix+, MaxEETLPPrefixes 1
                             EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit-
                             FRS- TPHComp- ExtTPHComp-
                             AtomicOpsCap: 32bit- 64bit- 128bitCAS-
                    DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- LTR+ 10BitTagReq- OBFF Disabled,
                             AtomicOpsCtl: ReqEn-
                    LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5-5GT/s, Crosslink- Retimer- 2Retimers- DRS-
                    LnkCtl2: Target Link Speed: 5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
                             Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
                             Compliance Preset/De-emphasis: -6dB de-emphasis, 0dB preshoot
                    LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete- EqualizationPhase1-
                             EqualizationPhase2- EqualizationPhase3- LinkEqualizationRequest-
                             Retimer- 2Retimers- CrosslinkRes: unsupported
            Capabilities: [100 v2] Advanced Error Reporting
                    UESta:  DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
                    UEMsk:  DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
                    UESvrt: DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
                    CESta:  RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr-
                    CEMsk:  RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+
                    AERCap: First Error Pointer: 00, ECRCGenCap+ ECRCGenEn- ECRCChkCap+ ECRCChkEn-
                            MultHdrRecCap- MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap-
                    HeaderLog: 00000000 00000000 00000000 00000000
            Capabilities: [150 v1] Device Serial Number 00-00-00-00-00-00-00-00
            Capabilities: [160 v1] Power Budgeting <?>
            Capabilities: [1b8 v1] Latency Tolerance Reporting
                    Max snoop latency: 0ns
                    Max no snoop latency: 0ns
            Capabilities: [1c0 v1] Dynamic Power Allocation <?>
            Capabilities: [300 v1] Secondary PCI Express
                    LnkCtl3: LnkEquIntrruptEn- PerformEqu-
                    LaneErrStat: 0
            Capabilities: [400 v1] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
            Capabilities: [440 v1] Process Address Space ID (PASID)
                    PASIDCap: Exec+ Priv+, Max PASID Width: 14
                    PASIDCtl: Enable- Exec- Priv-
            Capabilities: [4c0 v1] Virtual Channel
                    Caps:   LPEVC=0 RefClk=100ns PATEntryBits=1
                    Arb:    Fixed- WRR32- WRR64- WRR128-
                    Ctrl:   ArbSelect=Fixed
                    Status: InProgress-
                    VC0:    Caps:   PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
                            Arb:    Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
                            Ctrl:   Enable+ ID=0 ArbSelect=Fixed TC/VC=ff
                            Status: NegoPending- InProgress-
                    VC1:    Caps:   PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
                            Arb:    Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
                            Ctrl:   Enable- ID=1 ArbSelect=Fixed TC/VC=00
                            Status: NegoPending- InProgress-
                    VC2:    Caps:   PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
                            Arb:    Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
                            Ctrl:   Enable- ID=2 ArbSelect=Fixed TC/VC=00
                            Status: NegoPending- InProgress-
                    VC3:    Caps:   PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
                            Arb:    Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
                            Ctrl:   Enable- ID=3 ArbSelect=Fixed TC/VC=00
                            Status: NegoPending- InProgress-
            Capabilities: [900 v1] L1 PM Substates
                    L1SubCap: PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1+ L1_PM_Substates+
                              PortCommonModeRestoreTime=255us PortTPowerOnTime=26us
                    L1SubCtl1: PCI-PM_L1.2- PCI-PM_L1.1- ASPM_L1.2- ASPM_L1.1-
                               T_CommonMode=0us LTR1.2_Threshold=287744ns
                    L1SubCtl2: T_PwrOn=26us
            Capabilities: [a20 v1] Precision Time Measurement
                    PTMCap: Requester:+ Responder:- Root:-
                    PTMClockGranularity: Unimplemented
                    PTMControl: Enabled:- RootSelected:-
                    PTMEffectiveGranularity: Unknown
    

    我使用的是 AM64x EVM、但除了在这种情况下未使用的 A53 内核外、AM64x 和 AM243x EVM 应该完全相同。 我使用的电缆是 Adex Electronics PE-FLEX1-G2.MMCX-12-TI1。 在这种情况下、电缆未连接 REFCLK、未修改 AM64x EVM。 如果修改了 EVM、则需要一根连接 REFCLK 的电缆。

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否以不同的方式设置了 VFIO、IOMMU 来重新构建 RPi5 内核?
    如果您能回答在构建内核时设置的设置、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该协议使用了默认内核。 我没有运行该示例、只运行枚举。 IOMMU 和 VFIO 对该内核设置没有影响。

    到目前为止、您是否看到了相同的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号  未输出日志。

    我做了你说的,但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后需要验证电缆。 有电缆连接数据线 1:1、其他电缆穿过数据线。 您需要跨越数据线、在这种情况下、接收器到达发送器、反之亦然。 您是否有电缆数据表?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到我拥有的电缆的原理图。 是否可以看到 PE-FLEX1-G2.MMCX-12-TI1 的原理图? 我抬头看了一眼妈妈,她一点都不高兴。 感谢您的快速答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电缆 A16、A17 与 A16 匹配、A17 在另一侧匹配、B14、B15 与另一侧的 B14、B15 匹配。 这是适合交叉的电缆吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不 需要、您需要将 B14/15 连接到 A16/17、反之亦然的电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所述修改电缆后、pcie_msi_IRQ_RC/EP 示例正常完成。

    但是、同样、即使您按照所述的方式操作、pcie_enumerate_ep 示例也不会输出日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM243 是否支持 P/N 极性自动反转?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您在这里说什么。

    使用 RPi RC 运行 pcie_enumerate_ep 时、您没有在 AM24x 终端上获得检测到的 PCIe 链路输出?

    关于极性反转,我不知道,也许来自 TI 的人可以回答这个问题。