This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI_CQKIT:TQP 和 TQR 文档模板几乎相同。 说明中未对此进行说明。

Guru**** 2580185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1550824/safeti_cqkit-tqp-and-tqr-document-templates-are-almost-identical-this-is-not-addressed-in-the-instructions

器件型号:SAFETI_CQKIT


工具/软件:

尊敬的:

我非常困惑、因为 SafeTI_CQKit_arm_v1.2.0_arm_20.2 中包含的 TQP 和 TQR 文档模板几乎相同。

  • 我同意有计划和报告是明智的。
  • 我同意 TQR 是报告的可行模板。
  • 我不确定 TQP 是否是该计划的可行模板。
  • 我完成了分析的编译、并已经收到了 TI 提交的(无差距)报告。
  • 我已经对我使用的版本已知的所有 111 个未决问题进行了已知问题分析、并在需要时制定了缓解措施。
  • 现在我仍然有这个 TQP 主题打开,我绝对不知道我应该用该模板. 模板甚至其亮点都与 TQR One 几乎相同。 这似乎是多余的。 说明也未澄清此问题。  

您能否澄清一下我应该如何处理 TQP 模板? 对我来说,其余的似乎很清楚。

谢谢你。

好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我 现在怀疑这是  SafeTI_CQKit_arm_v1.2.0_arm_20.2 中的缺陷。 例如、在安装 SafeTI_CQKit_arm_v1.1.2_arm_18.12 时、它具有不同的 TQP。 是的,它已经在两个版本之间进行了重新设计,但 TQP 和 TQR 之间的差异是有意义的(如计划中没有分析/结果章节)。

     在 ti/Validas end 上准备 SafeTI_CQKit_arm_v1.2.0_arm_20.2 时、我觉得复制粘贴错误(包含两个版本的 TQR、而不是一个 TQR 和一个 TQP)。

    是否会很快提供修复、或者您是否可以在此处提前提供正确的 TQP?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、TQR (20.2) 参考了 TQP 第 5 部分(由用户根据[TQP]第 5 部分生成)。

    这将是对旧 TQP (18.1) 的正确参考、但不是对可疑缺陷 TQP (20.2) 的正确参考。 剖面图块为:

    • TQP (18.1) 第 5 节: 验证检查->说明、在引用的上下文中有意义
    • TQP (20.2) 第 5 节: 鉴定分析(示例)->结果示例在参考上下文中没有意义
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您将此问题通知我们。  您的分析似乎大多是正确的。  我提交 EXT_EP-12814 来对此进行调查。  欢迎点击这个链接。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 您希望快速解决方案吗? 或者我应该尝试挽救 18.1 版本计划吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的票证中、您说:“TQP 作为计划模板有道理。  TQR 作为报告模板没有意义。

    但我怀疑这是另一种方式(见第一篇文章)。 我怀疑计划模板有缺陷。 n´t 别说、我几乎已经填写了报告 Stuck out tongue winking eye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉!  我更改了 EXT_EP-12814

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian,

    感谢您的意见。  我们将在下一版 QKIT 文档中纳入您的反馈。
    对于您提到的冗余、您 应该能够删除 TQP.docm 资格认证计划文档中的结果“示例“第 4、5、6 节。

    谢谢
    GREG