This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L2228:docu 更新

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1551734/lp-mspm0l2228-docu-update

器件型号:LP-MSPM0L2228


工具/软件:

您好、
是否计划更新 LaunchPad 用户指南。 电流波形显示了这一个

客户就有这个

他想使用超级电容器、但未描述。  

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    感谢您指出这一点、

    是的、我们错过了更新 LaunchPad UG 的机会。当我们对其硬件进行一些更新时、我会将该主题转发给 L2228 LP UG 的所有者、并在下一个版本中进行修复。

    您可以看到、下面提供了将 VDD 或超级电容器连接到 VBAT 的选项:

    如果它们将所有三个引脚连接在一起、则会通过超级电容器和板载 3V3 实现 VABT。 或者、用户可以仅连接 VBAT 和 CAP、则需要将外部电源连接到 VBAT [或 VDD (MCU) 的双内部路径、为 VBAT 外部电容器供电]。  

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:
    好的、谢谢。 是否计划包含超级电容器的 SW 示例以在 LaunchPad 上启用它?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    以下文档介绍了 LFSS 相关元件的简介和 SW 实现、并且还包括带超级电容器的 VBAT:

    https://www.ti.com/lit/an/slaaen0/slaaen0.pdf 

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我们的文档更新正在等待审核和发布。 如果您提前需要、您可以联系我、我可以为您提供草稿版本。

    计划在 Sal 所链接文档的下一个 SDK 版本中提供软件示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    请通过电子邮件向我发送草稿版本。 谢谢。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我已通过电子邮件发送草稿。

    此致、
    Luke