This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:您能否提供有关非主寄存器 BCRCONFIGID 的更多信息。

Guru**** 2572865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1552297/mspm0g3519-can-you-please-provide-more-information-on-nonmain-register-bcrconfigid

器件型号:MSPM0G3519


工具/软件:

根据用户手册、寄存器 BCRCONFIGID 具有 BCR 结构的配置 ID。

这是否意味着不同的微控制器的 BCR 结构可能不同、根据此 ID、用户需要确定要使用的 BCR 结构、如果是、则我们可以在此找到此寄存器的指定值。

或者是否为用户特定、用户可以按所需方式更新 BCRCONFIGID、例如递增每次 NonMain 闪存更新的 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Summet:

    这是否意味着不同的微控制器的 BCR 结构可能不同、并根据此 ID、用户需要确定要使用的 BCR 结构、如果是、那么我们可以在哪里找到此寄存器的指定值。

    BCR ID 具有默认值、不同的 MSPM0 器件可能具有不同的 BCR ID、因为它是不同的类型。

    通常、客户不需要注意其值、我们为每个器件 NONMAIN 区域设置了默认值、客户可以使用默认值。

    还是特定于用户、用户是否可以按自己的喜好更新 BCRCONFIGID、例如递增每次 NonMain 闪存更新的 ID。

    是的、您可以根据您的使用情况进行修改、还请注意 CRC 修改、因为 BCR ID 更改将相应地更改 BCR CRC。

    B.R.

    Sal