This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:C-Gang 与 MSP-Gang

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1551472/mspm0c1104-c-gang-vs-msp-gang

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:MSP-GANGC-GANG

工具/软件:

您好、

我的客户一直在尝试订购 MSP-GANG、但它似乎已停产。 我知道 C-Gang 应该是合适的替代器件、但是他们使用了 MSP-GANG 中的一个功能、该功能将二进制文件存储在器件上、然后可以从计算机上刷新该功能。

我知道 C-Gang 具有独立模式、这是否表示它不需要连接到计算机、并且可以执行相同的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:

    这是我的理解、但让我确认一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:

    这里提供了更详细的细分信息。  似乎两者都支持独立编程。  Gang 使用 micro-SD 卡、而 C-GANG 具有 120MB 或存储器。
    MSP-GANG:
    • 高容量: 一次对多达八个 MSP430 或 MSP432 器件进行编程。  
    • 多功能: 可与 PC 一起使用、或具有 SD 卡的独立模式下使用。  
    • 灵活: 提供各种编程模式、包括交互式、来自图像和来自脚本。  
    • JTAGBSL支持 JTAG 和 BSL 通信协议。
    • GUI: 采用 PC 端 GUI 进行配置、编程和测试。
    • 软件: 需要 MSP-GANG-SOFTWARE 软件包才能实现完整的功能。
    C-GANG:
    • 成本更低: Gang 编程的更经济实惠的选项。
    • 有限容量: 一次最多可对六个器件进行编程。
    • MSP430 和 MSPM0 支持: 与 MSP430 和 MSPM0 器件兼容。
    • 独立编程: 主要用于独立编程、但它也可连接到 PC。
    • 软件: 也需要 C-GANG 编程

    以下是 Elprotronic 网站上的更多详细信息