This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:每个 RESET 引脚输出的电压是多少?

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS386000, TPS3704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1553268/tps386000-what-voltage-does-each-reset-pin-output

器件型号:TPS386000
主题中讨论的其他器件: TPS3704

工具/软件:

您好、专家。

TPS386000RGPR 内置在定制电路板中。

每个输入如下。
感应 1:0.427V
SENSE2:0.423V
SENSE3:0.412v
SENSE4L:0.426V
SENSE4H:0.373V

如果这里从 R198 开始(如果未上拉 RESET 引脚输出)、如何输出复位网络 (MCU_PORz) 信号电平?

当我在 R198 关闭的情况下测量电压时、测量结果为 0V、因此我想知道是否存在任何问题。

如果我将 WDI 引脚和 WDO 引脚保持在高阻态、这是否重要?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS386000 具有开漏输出、因此需要一个上拉电阻器。  取消置位后、输出将处于高阻抗状态。 有关复位输出的更多详细信息、请参阅数据表的第 8.3.4 节。

    如果未使用 WDI 和 WDO、您可以使其保持未连接状态、但如果不需要看门狗功能、您可能会有兴趣改用 TPS3704。

    -亨利