This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:关于 HSM 真随机数请求问答

Guru**** 2932410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1553245/am2612-regarding-hsm-true-random-number-request-q-a

器件型号:AM2612


工具/软件:

尊敬的专家:

客户 对来自 HSM 的连续随机数请求有疑问。 连续请求之间是否有任何所需的最小间隔? 如果不遵守时间间隔、返回的随机数是否可能全部为零? 请求是针对真随机数、而不使用 DRBG 后处理模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    是否使用 TIFS 服务在 R5 内核上请求了随机编号? 还是直接在 HSM 内核上读取随机数?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan