This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:功率限制恢复问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1552970/am2632-power-limited-recovery-issue

器件型号:AM2632


工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户报告了以下问题:
在 AM2632 正常运行后、当 3.3V 电源电压降至 2.96V 左右时、器件将停止工作。 即使 3.3V 电源恢复、器件也不会恢复运行。 这是否是由于超过电压阈值而引起的? 这种行为的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为延迟道歉、

    器件电压降至电压阈值以下会停止运行。 需要复位器件才能恢复运行。 器件上的 PMU 包含一个带电压监测器的安全系统、如果电压降至阈值以下、该系统应自动复位器件。  

    是否已启用电压监测器?

    此致、

    Susan