This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:如何使用 LP-AM2434 测试 Profinet

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1552194/am2434-how-to-test-profinet-with-lp-am2434

器件型号:AM2434
主题: DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 专家、您好:

    我正在使用  ind_comms_sdk_am243x_11_00_00_12 在 LP-AM2434 上测试 Profinet 协议栈、但 CODESYS Profinet 主设备无法扫描 am2434 Profinet 从设备。

我不知道哪里出了问题。   我不知道此版本 SDK 的默认 IP 是什么 (  ind_comms_sdk_am243x_11_00_00_12  )。  

串行端口打印以下信息。 我不确定固件是否无法正常启动?

[13:30:42.702]

[13:30:42.702] DMSC 固件版本 11.0.7-v11.00.07(花哨 RAT)

[13:30:42.709] DMSC 固件版本 0xb

[13:30:42.709] DMSC ABI 修订版 4.0

[13:30:42.709]

[13:30:42.709] kpi_data:[bootloader_profile] CPU 时钟: 800.000MHz

[13:30:42.802] kpi_data:[bootloader_profile]引导介质:也不是 SPI 闪存

[13:30:42.802] kpi_data:[bootloader_profile]引导介质时钟: 100.000MHz

[13:30:42.812] KPI_DATA:[bootloader_profile]引导映像大小: 295 KB

[13:30:42.822] kpi_data:[bootloader_profile]存在的核心数:

[13:30:42.822] r5f0-0

[13:30:42.822] kpi_data:[bootloader profile] SYSFW init:11125us

[13:30:42.828] kpi_data:【引导加载程序配置文件】System_init : 11709us

[13:30:42.872] kpi_data:【引导加载程序配置文件】Drivers_open : 1645us

[13:30:42.872] kpi_data:【引导加载程序配置文件】Board_drivers Open : 490659us

[13:30:42.872] kpi_data:【引导加载程序配置文件】Sciclient 获取版本: 9845us

[13:30:42.872] kpi_data:[bootloader profile] CPU load : 81377us

[13:30:42.872] kpi_data:【引导加载程序配置文件】SBL end : 3us

[13:30:42.872] kpi_data:[bootloader_profile] SBL 总用时: 606366us

[13:30:42.882]

[13:30:42.882]图像加载完成,切换到应用程序...

[13:30:42.882] IO-Device v4.2.0.0、ID:8f9b6f2f

[13:30:43.382]恢复永久内存指示。

[13:30:43.382]使用用户定义的子模块配置(不是来自永久内存)。

[13:30:43.392]已指示恢复永久记忆。

[13:30:43.392]已指示恢复永久记忆。

[13:30:43.402]已指示恢复永久内存。

[13:30:43.402]已指示恢复永久内存。

[13:30:43.402]已指示恢复永久内存。

[13:30:43.412][APP] INFO:正在初始化 PRU 实例...

[13:30:43.412]检测到 DP83869

[13:30:43.412]检测到 DP83869

[13:30:43.412] PHY 3:禁用 RGMII 模式

[13:30:43.420] PHY 3 :禁用千兆位 ANEG

[13:30:43.420] PHY 15 :禁用 RGMII 模式

[13:30:43.420] PHY 15 :禁用千兆位 ANEG

[13:30:43.420]模块/子模块已成功插入插槽 0、子插槽 1

[13:30:43.452]模块/子模块成功插入插槽 0 的子插槽 2

[13:30:43.452]模块/子模块成功插入插槽 0 的子插槽 3

[13:30:43.462]模块/子模块已成功插入插槽 0 子插槽 4

[13:30:43.462]模块/子模块已成功插入插槽 1 子插槽 1

[13:30:43.473]模块/子模块已成功插入插槽 1 的子插槽 2

[13:30:43.473]模块/子模块成功插入插槽 1 子插槽 3

[13:30:43.480]恢复永久内存指示。

[13:30:43.480]

希望在 LP-AM2434 上成功进行 Profinet 测试。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、谭宝:

    用于应用程序初始化的 UART 控制台日志似乎正确、

    1) 您能否使用 PRONETA 工具确认是否检测到 AM243x-LP?

    2) 您还可以共享用于刷写应用程序的二进制文件以在我们的设置中进行测试吗? 您是否已替换补丁中共享的刷写二进制文件?

    此致、

    Laxman