This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:未收到 myTI 账户的激活电子邮件

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1552722/tm4c123gh6pm-activation-email-not-received-for-myti-account

器件型号:TM4C123GH6PM


工具/软件:

您好:

我最近更新了与我的个人 myTI 账户关联的电子邮件地址 — 从 Humax 域更新为 Humax Networks 域。 但是、我还没有在新的 Humax Networks 地址收到激活电子邮件。

我理解这可能需要一些时间、但我只是想检查是否正确处理了电子邮件更改、以及是否已发送激活电子邮件。

新电子邮件地址为:kimyj1@humax-networks.com

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我会为您检查状态。 但是、这可能需要一些时间、因为这不是 MCU 问题、我不知道如何处理帐户更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想请求删除之前标题为“myTI 账户未收到激活电子邮件“的帖子。

    原因是我意识到我已经注册了我的 Humax Networks 电子邮件地址、因此问题是我的疏忽造成的。 我只需要删除旧的 Humax 账户、并且我已经向 support@ti.com 发送了申请、但尚未收到回复。

    另外、我尝试在发布后的 30 分钟内删除该帖子、认为它已被删除、但似乎未成功删除。

    感谢你的帮助。