This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] QSPI-AM273X:我们是否可以将 MCU-PLUS-SDK 配置为独立模式、以便控制非闪存器件?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1552631/mcu-plus-sdk-am273x-can-we-configure-the-qspi-to-a-stand-alone-mode-to-control-a-non-flash-device

部件号:AM273X - MCU-PLUS-SDK


工具/软件:

您好支持团队、

为了在 4 线模式下使用 AD7389-4 芯片组收集高频信号、我们计划使用 AM273x 的 QSPI 与 ADC 连接以获得高吞吐量。

这种设置是否可行?

通过搜索 SDK、我无法找到任何独立的 QSPI 示例工程代码。 它们都与 QSPI 闪存紧密相关。

您能否提供一些基本的独立 QSPI 示例代码? 或者、如果没有示例代码、您能否就我们可以从哪个示例项目代码开始提供一些建议?

欢迎您提供任何建议或建议。

期待您的答复。

此致、

LIN

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    我需要与团队讨论、看看这是否是可以支持的。 请给我们一周时间、以确定是否可以提供示例。

    至于目前提供的功能、我们的 QSPI 示例基于存储器、而 API 的结构基于以下假设:QSPI 将用于闪存通信。 我建议仔细阅读 LLD 函数、并确保传递函数足够基本、可用于非内存设备。 我目前不确定是否出现这种情况

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    谢谢你照顾我的帖子. 我们真的希望我们可以获得独立 QSPI 的示例代码。  

    同时、我们将尝试深入了解 LLD 函数、看看我们可以做什么。

    期待您的进一步答复。

    此致、

    LIN