工具/软件:
您好:
又来了一次。 我正在尝试从 TI.com 和制造中了解如何使用 M4F 芯片构建特定的步进电机控制器。 和优势。 我有另一个主板用于将数据中继到 TM4C123 开发板上的 M4F、但我看到了判断中的错误、需要一些注意事项。
[21] undefined first referenced [22] symbol in file [23] --------- ---------------- [24] SysTick_Init ./stepper.obj [25] SysTick_Wait ./stepper.obj [26]error #10234-D: unresolved symbols remain [27]error #10010: errors encountered during linking; "Stepper_4C123.out" not built [28]>> Compilation failure [29]gmake: *** [makefile:138: Stepper_4C123.out] Error 1 [30]gmake: Target 'all' not remade because of errors. [31]**** Build Finished
此源代码是否意味着在我的构建设备中有两个提到的文件不是为所需的 Sys Tick_Init 和 Sys Tick_Wait 调用标记类或函数?
Seth
P.S.我开始快速地弄清楚事情、即、因为我对这些类型的用例有一定的经验。 不管怎样、如果您看到我遗漏的内容、请跳转。