This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:申请:Texas Instruments 编译器 v18.1.3.LTS 技术文档

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ARM-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1553639/tms570lc4357-request-technical-docs-for-texas-instruments-compiler-v18-1-3-lts

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:ARM-CGT

工具/软件:

您好:
我是 Alta Rail Technology(巴西)的一名工程师、他正在为一项铁路应用开展 SIL4 认证工作。 我们的系统使用加拿大供应商提供的电路板 SC3 自动化 (https://sc3automation.com/) 他们的设计依赖于 Texas Instruments 编译器 v18.1.3.LTS

为了推进我们的认证活动、您能否提供有关此编译器版本的以下文档?

  • 用户指南的链接

  • 发行说明

  • 缺陷覆盖范围

我们之前已与 Texas Instruments 签署了 NDA、用于申请文档。 如果有我们应该使用的特定流程或门户、请告知我。

谢谢您、


Maicon M. Machado
巴西 Alta Rail Technology
maicon.machado@alta-rt.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍在线提供 TI Arm 编译器版本 18.1.3.LTS 的所有文档。

    TI Arm 编译器的主页开始。  近 ARM-CGT 单击 下载选项 。  单击 查看所有版本 。  在正下方的搜索框中 选择一个版本 Enter 18.1.3. 。  单击 18.1.3.LTS 。  结果包含的页面...

    [引述 userid=“604783" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1553639/tms570lc4357-request-technical-docs-for-texas-instruments-compiler-v18-1-3-lts
    • 用户指南的链接

    • 发行说明

    • 缺陷覆盖范围

    [/报价]

    ...还有更多。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、乔治!

    感谢您的答复。

    我可以下载这些文档、但版本说明链接似乎已损坏:

    https://downloads.ti.com/codegen/esd/cgt_public_sw/TMS470/18.1.3.LTS/README.txt

    您是否可以验证并共享更新的链接、或直接附加发行说明?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉这个问题。  我让相关团队知道。

    访问自述文件的一种方法是安装编译器。  它位于安装的根目录中。  为了您的方便、我还在下面附上了它。

    谢谢。此致、

    -乔治

    e2e.ti.com/.../5187.readme.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢乔治!