This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:通过 SysConfig 启用不同的 ADC 输入通道

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1553716/mspm0c1103-enabling-different-adc-input-channels-via-sysconfig

器件型号:MSPM0C1103
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在使用最新版本的 CCS 对 MSPM0C1103 进行编程。  根据数据表、ADC 模拟输入通道 5 映射到引脚 PA28。

在使用 SysConfig 时、我想配置 ADC 以使用此输入通道。 但是、在 SysConfig 中、GUI 只允许我选择引脚 PA26、即模拟输入通道 1。 我已尝试添加更多 ADC 通道、但这是无法实现的。   对如何解决该问题有何建议?  

谢谢、
A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要更改 Memory0 配置中的通道

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、非常感谢! 你解决了我的问题,很多时间。 非常感谢。