This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1227:FWEPROTMAIN 故障、CSC 需要?

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1553796/mspm0l1227-fweprotmain-fail-csc-need

器件型号:MSPM0L1227


工具/软件:

您好先生

我正在尝试设置写保护、并且我已将 FWEPROTMAIN 配置为 0xFFFFFFFF。 根据规范、这应该会启用 0 至 0x8000 (32KB) 的闪存写保护。 但是、我对其进行了测试、仍然可以写入数据、如下图所示。 是否还需要设置任何其他参数? 此外、是否有方法可以为 0 至 32KB 的两个存储体启用写保护?  还是需要启用 CSC?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    根据规范、这应该会为 0 至 0x8000 (32KB) 的闪存启用写保护。

    闪存保护是安全特性的一部分、仅在 CSC 阶段正确配置后才会生效:

    此外、是否有办法为 0 到 32KB 的两个存储体启用写保护?  还是需要启用 CSC?

    必须启用 CSC 才能执行此写保护。

    如果要保护两个存储体免受 032KB 至 32KB 的影响、我认为可以应用第一种方法、通过 NONMAIN 配置启用它。

    -注意,如果启用了 NONMAIN 闪存静态写保护,则 CSC 不必具有闪存保护功能。

    B.R.

    Sal