This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:如何在 CCS 中重新启用实时变量?

Guru**** 2933090 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1553720/am2634-q1-how-to-enable-real-time-variable-continues-fresh-in-ccs

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634

工具/软件:

尊敬的专家:

我向我的客户询问这个问题。

我的客户正在开发 AM2634、他们发现全局变量不能是实时的、在表达式窗口中持续更新、只会在工程停止运行时更改。

我启用 continue fresh 并将内存从缓存更改为非缓存、但这不起作用。 是否有任何实现 实时变量的方法在 CCS 中仍然很新鲜?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何实现 实时变量的方法在 CCS 中仍然新鲜?

    不符合您对其他微控制器的期望。 我的理解是、这个特定的 CPU 参与了 JTAG 存储器访问、因此您无法 以这种方式监控存储器、而对编程时序的影响为零。

    您可以使用以下技术:

    7.1.调试概述—Code Composer Studio 12.8.0 文档 ( 在访问任何调试器之前暂停调试器)

    AM263x MCU+ SDK:启用实时调试


    另一种选择是使用跟踪端口、但我认为这超出了问题的范围。