This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1519:在反汇编中看不到 DL 调用

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1553477/mspm0g1519-can-not-see-dl-calls-in-disassembly

器件型号:MSPM0G1519


工具/软件:

Hello..using  版本:1.5.1.3。

在 MSPM0G 器件上使用 CCS、当我分解时看不到任何 DL 函数调用...

汇编代码似乎很少监听 sense...se。

例如、读取 GPIO 状态...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    是否使用 GCC 编译器?

    看起来像 630-639 号线都消失了。 我认为这也可能与项目优化级别有关。 您为此项目设置了什么优化级别?

    -有时编译器会优化代码并合并或重新组织代码的顺序。

    B.R.

    Sal