This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:AM261x 内部的 VBUS 检测过程

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548260/am2612-vbus-detection-process-at-the-inside-of-am261x

器件型号:AM2612


工具/软件:

您好、

客户希望多确认一点。 你能帮助回答他们在下面的问题吗?

 

TRM 中的 6.1.3.2.8 USB 全局配置一章介绍了以下内容。

根据上面用红色下划线标出的句子、尽管没有 VBUS 引脚、但似乎正在监测 VBUS 电压。

“介于 4.4V 和 4.75V 之间“是什么意思? 该器件不能处理高于 4.0V 的高电压、对吧?

你能解释一下吗?

或者 AM261x 上是否禁用了上述机制?

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对这里没有答复感到非常抱歉、

    AM261x 上 USB 外设的原始所有者于今年早些时候离开 TI、遗憾的是、有些文档可能会令人困惑。  

    是的、在标准 USB 控制器中、CONTROL_USBOTGHS.VBUSVALID 位将根据 VBUS 有效线路进行设置或清除。 但是、由于 AM261x 中的 USB 控制器在内部供电、并且不 实现 VBUS 引脚、因此应由应用软件设置和清除 VBUSVALID 位字段。

    我正在申请在 TRM 中更新此内容、以消除混淆。

    此致、

    Susan