This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:在 CCS 20.0.2.5 中调试 AM263P4 时无法设置断点

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1550759/am263p4-unable-to-set-breakpoints-when-debugging-am263p4-in-ccs-20-0-2-5

器件型号:AM263P4


工具/软件:

在 CCS 中调试 AM263P4 时、无法设置有效的断点。 配置的断点显示为灰色、而不是正常的红色

请问原因是什么以及如何设置? 我已经重新安装了它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这种情况最常见的两种原因是:

    1) 您的应用程序是在启用了优化的情况下构建的。 优化将影响源代码级调试可见性。 您编译时是否启用了优化? 优化越高、影响越大。

    2) 源代码关联存在问题。 基本上、在编辑器中打开的源文件与用于编译应用程序的源文件不同。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1.我的程序没有启用优化级别,如图所示
    2.我调试的源代码与用于编译和生成的源代码相同
    我是否可以询问以下图像中的设置是否合理、以及是否由于以下设置的更改而导致中断点不能中断
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以询问下图中的设置是否合理

    您的调试设置可能不是此处的问题。 请尝试禁用所有优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优化级别 0、仍然无法中断点

    感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供您的项目、包括源代码和可执行文件/

    如果您想私下分享、请与我进行私人 E2E 对话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我还在示例中测试了 hello world ,但它不能被中断。我很好奇为什么单步调试没有问题,但中断调试有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中断调试时出现问题

    我想您是指您遇到了无法设置断点(它们是灰色的)的相同问题?