This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:有关功耗的问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1554389/mspm0l1105-question-about-power-consumption

器件型号:MSPM0L1105


工具/软件:

尊敬的 Champs:

现在、客户需要检查  MSPM0L1105 的 功耗。  他们想知道在运行模式下仅运行 1 个 TIMG 时 MCU 的功耗。

我找不到每个外设的功耗数据、因此感谢您的帮助确认。 谢谢!

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    让我看看能找到什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    我们最近发布了一个工具、可以帮助您获取所需的信息。

    MSPM0-CALC