This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:SPI 引导模式与 xSPI 引导模式

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1554237/am2432-spi-boot-mode-vs-xspi-boot-mode

器件型号:AM2432


工具/软件:

您好的团队、

我使用 AM2432 开发定制板。

原理图的设计假定使用 SPI 闪存 (1S-1S-1S) 执行引导。

因此、我认为应该使用 SPI 引导模式、

但是、xSPI 引导模式的启动时间比 SPI 引导模式短。

SPI 和 xSPI 引导模式之间有何区别?

最好的考虑

Oyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oyama、

    您可以将 xSPI 视为基于传统 SPI 构建的增强标准。 您提到、与传统 SPI 相比、它可以实现更高的传输速率、因此可以缩短启动时间。 xSPI 引导模式支持 1S-1S-1S 模式。 有关这些引导模式的更多详细信息、请参阅 TRM 的第 4.4.1 章。

    此致、

    会面。