This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:安装时 CCS12.x 连接的 IP 地址列表

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1552836/am2434-list-of-ip-addresses-connected-by-ccs12-x-when-installing

器件型号:AM2434


工具/软件:

尊敬的 CCS 团队:

请列出 CCS 在将 CCS12.x 用于 AM2434 开箱即用演示和 EVM 时连接的 IP 地址。

客户的 IT 部门需要验证和取消阻止这些 IP 地址。

此致、

Franz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我误解了您的初始问题、您实际上询问的是网络 IP、而不是我之前提供的网络 IP、因此删除了之前建议的答案以避免混淆。

    让我 ping 团队成员、看看他们是否能找到这些信息。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、我没有收到/看到除此回复以外的任何其他回复。 请提供安装 CCS12x 时访问的所有 IP 地址的列表。 尤其是 AM2434 的安装与我的客户相关、即使我更喜欢获取完整列表。  

    THX

    Franz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Franz、让我询问一下、也许再打几个队、因为我还没有什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex / Franz、

    这是 MCU+SDK 中的间隙。

    我已联系 开发团队以获取有关此主题的更多详细信息。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franz、

    这是我从 CCS 团队收到的反馈、

    >>只能从 dev.ti.com 下载文件

    因此、请让您的客户启用对 dev.ti.com  域的 IP 访问、这样就可以正常使用。 如果您还有其他问题、敬请告知。  

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    34.233.2011.166.
    44.216.123.14