This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:MCU 的 VCC 在转换开始时下降

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1552178/mspm0g1507-vcc-of-mcu-drops-at-the-start-of-conversion

部件号:MSPM0G1507
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

我在 EVM 上‘“ADC12_SEQUENCE_CONVERSION"的“的示例代码。

目前、转换以 1ms 的间隔执行、但 MCU 的 Vcc 在转换开始时似乎下降。
转换消耗的电流是否大于采样?
是否有办法降低使用 SW 进行转换时的电流消耗?
可以使用 SysConfig 设置转换处理时间吗?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    这是我第一次听说。 您能否分享与 ADC 信号的硬件连接? 这里可以显示任何 VDD 和检测到的信号波形供我参考?

    通常、ADC 采样会产生一些电流来为内部电容器充电、而影响 VDD 电源轨(uA 水平与 I 之前的测试相比)则没有意义。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我的客户目前似乎正在收集数据。
    请稍等片刻、直至添加信息。
    一旦我确认没有问题、我就会关闭此主题。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    当然、我会将线程状态保持为“打开“、并等待您的更新。

    B.R.

    Sal