This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:即使我对 SBL_Null 进行了编程、它也会引导 UART。

Guru**** 2932410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1553046/am2431-even-though-i-programmed-sbl_null-it-boots-uart

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件:TMDS243EVM

工具/软件:

您好、专家。

引导模式当前在定制电路板上设置如下。

引导模式

0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

13

14

15

1.

1.

0

0

1.

数据读数

数据读数

0

0

0

1.

1.

0

0

0

0

1 表示连接了 3.3V 和 2k Ω、0 表示连接了 GND 和 2k Ω。

TMDS243EVM 设计为在 BOOTMODE5、6 上拉时在 QSPI 模式下正常运行、在 BOOTMODE5、6 下拉时在 UART 模式下正常运行。

我的定制板可按如下方式设置。

但是、无论上拉/下拉电阻如何、BOOTMODE5、6 在 UART 引导模式下都亮起。

正常下载了 SBL_null。 引导加载程序未正常运行、因此 UART 引导是否作为备用引导模式?

(其他信息)  

下载已成功完成、但似乎正在进入备份引导模式。 (这是在重新焊接时发现的。)

我该怎么办?

目前、SPI 闪存连接了 W25Q128JV (Winbond)。

Win11、CCS12.7.1、SDK11.01.00.17

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据您的评论、SoC 似乎正在进入备份引导模式、请允许我有时间研究一下、我将在下周初分享一个更新。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了原因、请检查这是否是正确的原因。

    W25Q128 的工作电压为 3.3V、VDDSHV4 当前连接到定制电路板上的 1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在将此主题分配给我们的硬件专家、请等待他们的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong Chang Kim:

    您是否有机会将 VDDSHV4 重新连接到 3.3V? 请确保 1.8V 可能是存储器读取不正确的原因。 AM2431 I/O 很可能未发生任何变化、但应考虑在已知良好的电路板上再次测试、以排除损坏的 SoC。

    此致、

    Stan